来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-16
OFweek 电子工程 网综合报道:进入2014年以来,华为陆续发布了荣耀X1、Mate2、P7、荣耀3C 4G版等旗舰智能手机。除了都是4G LTE手机以外,这些新品还有一个共同的特点——全部搭载的是麒麟系列 芯片 。
近日,华为在北京正式发布了的智能手机芯片麒麟Kirin920,全球率先支持LTE Cat6标准、业界一年推出单片支持20+20MHz双载波聚合、速率峰值可达300Mbps,这些都标志着华为芯片已经逐渐从青涩走向成熟。
搭载麒麟920手机或Q3上市
进入2014年以来,华为陆续发布了荣耀X1、Mate2、P7、荣耀3C 4G版等旗舰智能手机。除了都是4G LTE手机以外,这些新品还有一个共同的特点——全部搭载的是麒麟系列芯片。
近日,华为在北京正式发布了的智能手机芯片麒麟Kirin920,全球率先支持LTE Cat6标准、业界一年推出单片支持20+20MHz双载波聚合、速率峰值可达300Mbps,这些都标志着华为芯片已经逐渐从青涩走向成熟。
搭载麒麟920手机或Q3上市
本次发布的Kirin920芯片采用8核big.LITTLE GTS架构,将4个ARM Cortex-A15处理器和4个Cortex-A7处理器结合在一起,使同一应用程序可在二者之间无缝切换,实现了高性能和低功耗之间的平衡;全球首款内置专业音频处理器Tensilica HIFI3,支持超高清语音编解码;支持H.265、4K等高清超高清视频全解码;GPU采用ARM Mali T628MP4,市场上主流大型游戏都可流畅运行。
在通信能力方面,Kirin920整合了华为的LTE Advanced通信模块,全球率先支持LTE Cat6标准,并业界一年推出单片支持40MHz频谱带宽技术,亦即支持20+20MHz的双载波聚合,FDD场景下数据传输速率峰值可达300Mbps。这颗SoC芯片同时支持TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GSM 5种制式,以及全球所有主流频段,可实现在全球100多个国家的无缝漫游。
华为荣耀业务部总裁刘江峰表示,“目前基于Kirin920芯片的手机产品正在做后的冲刺,争取今年三季度能够上市;同时希望今后荣耀的高端机将更多使用Kirin920。我们希望今后华为荣耀的高端机在性能上能够其它厂家,其中主要的一个推动力就是芯片,我们对此也持非常乐观的态度。”
三年演进路标:2015年将支持64位技术
从麒麟系列芯片的演进路标来看,其将坚定地走SoC战略路线:2013年麒麟系列芯片支持LTE Cat4、4核SoC,主要产品是Kirin910四核处理器;2014年麒麟系列芯片支持LTE Cat6、8核SoC,主要产品是Kirin920、Kirin92x的8核处理器;2015年麒麟系列芯片将支持64位技术,主要产品可能是Kirin92xx。
其中,64位技术代表了未来芯片技术的发展方向。海思半导体有限公司CTO艾伟指出,其实PC对于64位CPU很早就支持了,其整个生态环境建设花了很多年的时间,才让用户真正体验到64位技术的优势。“我相信手机行业会更快,我们与应用、操作系统厂商针对64位技术都有沟通,64位技术的成熟需要APP等厂商都跟进,用户才能真正体会到64位技术带来的更好体验。”
“到今年年底或明年年初,我们会把整个64位技术的生态环境搭建起来,计划2015年推出支持64位技术的麒麟系列手机芯片产品。”艾伟表示,“终我们还是要围绕着用户的体验来选择核以及大小核的多少,但可以肯定的是一定会选择SoC方案。至于工艺,我们将紧随摩尔定律,充分利用产业链的工艺红利来支撑产品竞争力。”
出货量超一亿:回首手机芯片这条路 多少崎岖多少坎坷途
可以说,麒麟系列芯片的推出,更加坚定了华为走SoC战略路线的决心。尤其是麒麟Kirin910四核处理器的成功应用,充分说明了华为芯片功耗控制更加优秀、可以兼容主流的大型手机游戏、ISP品质更高、拍照效果更好、音质进步显着。而“刮目相看、扬眉吐气”,这是华为终端相关人士在谈到发布的麒麟Kirin920这款芯片时的主流评价。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。