• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

果壳魔豆路由:扩展功能匮乏,赢在智能家居概念

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-16

分享至:
  • OFweek 电子工程 网6月13日消息:魔豆路由器是果壳电子本月推出的硬件领域新产品,瞄准了智能路由器市场,意在为智能家居布局。在经过几日的试用后,DoNews记者认为魔豆路由器未来会有广泛的使用空间及想象,但目前来看除了一块可触摸的屏幕外,与其他竞品并无差异。

    魔豆路由器的外形设计突出的就是一块大小为2.4英寸6.5万色TFT材质电阻式触控屏,分辨率为320×240像素。用户可以通过这块屏幕直观的来设置路由器的一些参数指标。

    由于电阻屏的特性,魔豆路由器内附了触控笔,点触式的操控在智能路由器市场是头一次,但就硬件构成来看,电阻式屏幕已不入主流,就比如DoNews记者看到屏幕直观的想法就是手指触摸,电阻屏并会带来太好的体验。

    魔豆路由器可以通过支架立在书桌前,而在接口的设计上,支持WAN口和双LAN口,以及可以支持2TB 2.5英寸移动硬盘和4TB 3.5英寸移动硬盘的USB 2.0接口。

    智能路由器外接移动硬盘是小米率先带来的概念,小米路由器的1TB硬盘可以充当NAS,也可以支持迅雷脱机下载。魔豆路由器显然将移动硬盘的指标进一步增大,但没有迅雷这样的合作伙伴,更多是充当网盘使用。

    硬件指标方面,魔豆路由器配置主流,包括2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi以及802.11ac规范,带宽可达到750Mbps。同时它还内置了128MB DDR2内存和128MB闪存,支持应用扩展。

    魔豆路由器果载自家的Modou ROM,透过屏幕我们可以看到魔豆路由器目前涵盖的功能并不丰富,除了常规的网络设置、时间显示、设备列表、系统更新外,仅有防蹭网一项功能加入。

    不排除魔豆路由器将更多的插件扩展放在极客模式下,通过移动端输入modouwifi.net可以进入路由后台,热门的极路由、小米路由器都会通过后来来下载插件丰富功能。

    发布会中宣布的魔豆路由器游戏加速功能目前尚未支持,官方透露的是可以为《英雄联盟》、《地下城与勇士》、《梦幻西游2》和《魔兽世界》等游戏定制优化策略。

    而刚才提到的防蹭网功能如果开启,任何想加入魔豆路由器的设备都会弹出提示,在屏幕上显示当前有设备想要加入网络,使用者有权通过或阻止产品接入网络。

    未来更多的插件功能可以通过系统更新来加入,但DoNews记者更加关注的还是独特的魔豆扩展口的加入。

    果壳魔豆创始人黄冬表示,果壳魔豆路由器联合多家合作伙伴推出了智能家居互联开放联盟,并且这些合作伙伴都会参与到7月果壳魔豆智能互联套装的公测活动中来。

    未来通过魔豆扩展口接入果壳魔豆按键,将可以控制智能家居设备,比如:摄像头、插头、门锁、灯泡等设备。但前提是,消费者需要购买与果壳电子合作的厂家设备。

    果壳魔豆路由器在极路由、小米、华为、360等产品后推出,带来了一个很好的未来智能家居概念,但目前可以称之为“智能化”的功能并不多。7月份魔豆路由器可能更具惊喜,届时DoNews记者会再次带来评测。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻