来源:EEWORLD
时间:2014-06-14
英特尔、台湾半导体制造公司(TSMC)和三星电子是目前全球前三大半导体公司,也是够进军生产18英寸晶圆的厂商,但是这三家公司对其态度不一。
英特尔率先在8和12英寸晶圆领域的研发,但不会急于迁移到18英寸晶圆生产线,因为它已经错过了移动通信行业的爆炸式增长,该消息人士指出。
三星--DRAM和NAND闪存芯片的供应商,也是渴望进入的18英寸晶圆市场的,因为较大尺寸的晶圆将显著减少存储芯片的生产成本。
三星还希望在制造NAND闪存芯片时采用18英寸晶圆生产线,使用10nm或更小尺寸的处理器工艺,以减少其SSD的生产成本。
18寸晶圆的发展也包括台积电的路线图,该公司内部已经制定了计划,在28nm和20nm后,将开发16nm,10nm和7nm的制程工艺。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。