• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法半导体宣布STM8出货量突破10亿颗

来源:EEWORLD
时间:2014-06-12

分享至:

STM8微控制器出货快速攀升至10亿颗,意法半导体将持续专注发展8位微控制器市场

中国北京,2014年6月10日——横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、市场的嵌入式微控制器厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其8位微控制器STM8总出货量达10亿颗,第10亿颗得STM8微控制器已交付给照明控制元器件厂商美国路创电子(Lutron Electronics)。

以优异的性价比为特色,STM8系列通用8位微控制器基于高性能8位内核,配备先进的外设接口,适用于各种工业控制和家电设备,以及汽车、低压设备和电池供电的便携产品。

意法半导体微控制器产品市场总监Daniel Colonna表示:“因为路创电子和其它客户的长期支持,意法半导体得以不断地提高STM8的集成度,片上集成非易失性数据存储器和优异的模拟性能,将工作电压范围扩展到1.65V-5.5V。STM8出货量在短短的5年内攀升到10亿颗,同时路创电子长期以来重视并专注STM8产品,这一切证明,不论是对客户、市场,还是意法半导体本身,STM8都具有很高的价值。”

在设备厂商持续强调降低系统总体成本的市场环境中,STM8平台是一个理想的微控制器选择。该系列微控制器采用哈佛架构(Harvard architecture)。该架构内置16位索引寄存器、16位堆栈指针寄存器、16MB线性地址空间、高级寻址模式等优化的功能特性,以更好地支持C语言编程,提高CPU的处理速度和代码密度。该处理器内核执行每条指令平均需要1.6个时钟周期,处理性能在24MHz时达到20 MIPS,采用一个3级管线。

此外,STM8平台还集成高达128KB的程序闪存,擦写次数和数据保存时间均媲美外存的嵌入式EEPROM。该系列产品还可提高处理速度和大幅降低功耗。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻