• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔嵌入式开发工具为工程师提供便捷迅速的开发平台

来源:电子工程专辑
时间:2011-09-15

分享至:
 今天,嵌入式应用领域每一款微控制器(MCU)的推出,几乎都伴随着相应的开发工具与相应的解决方案。想当初,基于ARM的微控制器能够迅速为业界所接受和赞赏,与其开发工具的完善与推广密不可分。

 同样,随着MCU的客户需求以及不断扩展的产品供应,的半导体厂商飞思卡尔基于ARM Cortex-M4内核的Kinetis MCU产品系列继续产生迅猛的发展势头,而飞思卡尔开发工具及解决方案则可有效帮助研发工程师缩短研发周期,加快产品上市时间。其中,塔式开发系统(Tower System)平台已经快速成为一种行业标准,是开发人员快速评估和原型验证的工具。通过快速原型设计和工具复用,此模块化开发平台能够为开发人员节省数月的开发时间,从而更轻松实现差异化的解决方案。

现在,飞思卡尔塔式开发平台继续扩展,又推出了快试(KwikStik)开发工具,这是一款高性价比、一体化开发工具,用于配合飞思卡尔基于ARM Cortex-M4内核的Kinetis系列微控制器进行评估、开发和调试工作。快试开发工具进一步补充了飞思卡尔塔式开发系统开发平台。快试开发工具结合了J-Link调试探测器、低功率触摸感应、分段式LCD用户界面和一套开发、运行时软件,该开发工具可以通过多种方式使用-作为独立的电池供电工具、作为塔式开发系统的额外工具,或作为一个J-Link调试器。通过将快试开发工具与塔式开发系统相结合,开发人员可以使用飞思卡尔和第三方外设模块获得多种系统扩展方案,这些模块提供了传感、无线和工业连接特性(包括WiFi)。快试开发工具为使用Kinetis MCU的开发人员提供了小尺寸设计的工具集选项。

自2010年6月飞思卡尔推出Kinetis MCU产品系列,该系列就迅速确立了在基于ARM器件竞争市场中的重要地位。在不到一年的时间中,飞思卡尔已经为市场推出了一系列广泛的针脚、外设和软件兼容的Kinetis MCU系列,它们具有低功耗和混合信号创新性能。这些产品系列包括丰富的人机界面(HMI)、连接性、加密性和安全外设功能,以及支持可扩展的飞思卡尔和第三方生态系统。利用Kinetis MCU系列,客户可以获得强大的模拟信号测量和调整引擎,为便携式医疗、仪器以及测试和测量应用提交快速、单芯片处理功能。

所有的Kinetis MCU系列都有一套强大的软件和工具,包括飞思卡尔带有集成以太网和USB栈的免费赠送的、全功能MQX实时操作系统,以及对低/无成本的图形LCD和加密插件的支持。此外,与Kinetis MCU的捆绑使用是基于Eclipse的CodeWarrior 10.1集成开发环境(IDE),它具有Processor Expert功能,可以提供一个可视、自动化的框架,从而加快开发复杂的嵌入式应用。飞思卡尔继续快速评估并原型开发Kinetis Tower System模块以及不断增长的外设模块,包括WiFi、传感和高精度细模拟。Kinetis MCU还受到大量ARM生态系统的支持,包括IAR Systems, Keil, Green Hills Software、Segger以及CodeSourcery的开发工具。

 飞思卡尔提供类型丰富的开发工具,可协助设计师晚完成所有开发阶段的工作。比如演示板,具有基本的I/O功能和易于扩展的I/O接口,为项目应用代码的编程和调试提供了一个成本低、效益高的平台。它几乎囊括了产品开发的全部需求,但也可以用于初级评估步骤,然后再使用更为复杂的Freescale工具。再比如开发板,这比具有扩展能力的演示版能够提供更多的功能,包括用户I/O功能、定制界面原型区和微控制器可选操作模式。而另一种开发工具——编程器,可以选择在一块演示板上执行首次评估后升级至一个开发板,或者可以从开发板开始,并直接转到客户原型或在程序中添加其它工具。此外,飞思卡尔电路内仿真器(FSICE)则是一种具有无限断点的高性能仿真器系统,允许产品开发人员进行程序测试、在每个中央处理器(CPU)周期内将其冻结,并记录相应结果。在飞思卡尔8位、16位、32位MCU中,这些工具应用广泛。如8位MCU设计工具908QC16演示板,16位MCU设计工具9S12XDP512开发板,Flexis8位/32位MCU设计工具QE128 - S08和V1 Coldfire开发板,以及32位MCU Coldfire V4核设计工具MCF548X开发套件等。

一年一度的飞思卡尔技术论坛是飞思卡尔向广大业者全面展示其技术实力的舞台,飞思卡尔的开发工具与解决方案产品广泛应用于工业控制等众多领域。凭借在该领域的强大技术实力,飞思卡尔开发工具将为广大从业者提供更多便捷快速的开发平台。

 

标签 嵌入式 开发工具 MCU Digikey代购 小批量芯片代购 小批量芯片 ICKEY

更多新闻