• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ATMEL宣布ARM单片机启用全新品牌SMART

来源:EEWORLD
时间:2014-06-11

分享至:

触摸和微控制器供应商爱特梅尔(ATMEL),日前宣布公司ARM微控制器产品线将启动新的品牌宣传,Atmel|SMART,SMART产品线除了ARM MCU之外,还包括ARM MPU以及SmartConnect 无线IC。与此同时,Atmel发布了SMART旗下全新的SAM W23 SmartConnect模块,该WiFi模块可以为物联网应用提供更好的性能与更低功耗。

   

ATMEL|SMART 是为物联网提供一个搞笑低功耗可联网的智能平台解决方案,包括嵌入式处理以及无线连接常用的工具及软件等,可以加速利用ATMEL产品开发更符合成本效益、更低功耗及更智能的产品。

“通过ATMEL提供的超低功耗单片机与WiFi,公司可以继续开发出诸如SmartConnect等。”公司微控制器部总经理兼公司副总裁Reza Kazerounian表示。

作为ATMEL|SMART 产品的一部分,SAM W23模块为设计师提供0经验的WiFi互联体验,无需对IEEE802.11标准、RTOS、IP以及射频等做过多研究。该模块包含了ATMEL超低功耗WiFi的SoC与ARM Cortex M0+单片机。这套系统集成软件解决方案,以及如TLS等安全协议,集成网络服务(TCP/IP协议栈)和一个标准的实时操作系统(RTOS)都可以通过主机串口(SPI,UART)通信。套件配备Atmel Studio 6的集成开发平台(IDP)。

“SAM W23消除了WiFi使用壁垒,为广泛的工业和消费市场提供轻松的互联解决方案。”无线微控制器部总经理兼高级副总裁Kaivan Karimi表示,“无论你是OEM、开发者还是制造商,SAM W23及我们的单片机组合,都可以加速您的物联网开发,提供更完善的无缝连接技术。”

目前SAM W23套件已可以订购,提供的库文件已包括WiFi堆栈等所有相关知识。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Element14 e络盟 贸泽

更多新闻