• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI推三相智能电表片上系统

来源:EEWORLD
时间:2014-06-11

分享至:
  TI宣布推出面向智能电表和便携式测量应用的新型三相计量片上系统 (SoC),提升其在智能电网能量测量方案的领导地位。

  新的 MSP430F67641 SoC 内置了高性能ΔΣ模数转换器 (ADC),适用于那些要求在宽动态范围内提供高准确度的能量测量产品。一个集成型 320 段 LCD 免除了增设外部驱动器的需要,并使开发人员能够打造出拥有详细显示和扩展语言支持能力的下一代智能型能量测量设备,同时仍可在睡眠模式中保持低功耗。

  此外,新型 MSP430F6779A 计量 SoC 还具备高级安全和静电放电 (ESD) 特性。一个 128 位高级加密标准 (AES) 硬件加速型模块可缩短加密时间,并改善电表安全性和性能。凭借更多的集成型片上闪存,智能电网开发人员就能整合更多的高级计量功能,如多住户动态定价、用于区间数据的大型缓冲器、用于电表数据格式化的 DLMS/COSEM、以及针对有线和无线协议的通信堆栈。

  另外,开发人员还将得益于 TI 的 TPS54060 降压型转换器,该转换器可提供一个 3.3V 的稳定直流 (DC) 电源和低静态电流,从而确保 MSP430F67641 和 MSP430F6779A 器件的全速操作。

  TI 计量 SoC 的其他特性与优势:

  ·在 2000:1 的动态范围和 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,MSP430F67641 器件可提供 0.5% 的准确度,而 MSP430F6779A 器件则可提供 Class 0.1 准确度。

  ·免费的能源库代码可执行符合 ANSI/IEC 标准之电表所需的全部能量和功率计算,并为开发公用事业计量表产品的客户提供一个简易的起点。

  ·MSP430F67641 SoC 提供了多种低功率模式和低至 0.78μA 的功耗,因而适合那些需要设计超低功耗计量设备的开发人员。

  ·片上 10 位逐次逼近 (SAR) 型 ADC 和ΔΣ ADC 的同时采样免除了用于顺序采样的软件补偿,这有助于开发人员缩减软件代码的长度。

  ·集成型片上存储器(MSP430F67641 上的 128KB 闪存和 MSP430F6779A 上的 512KB 闪存)使得开发人员能够内置针对有线和无线协议的通信堆栈,包括 ZigBee®、wM-Bus、电力线通信(PRIME、G3-PLC、IEEE-P1901.2)和 RF 网格网络。

  供货情况

  TI 的 MSP430F67641 SoC 很快就可供货。此外,还可提供多款用于帮助工程师启动其开发工作的开发套件,包括 MSP-TS430PEU128 编程和调试板、MSP-FET430U128 闪存仿真工具、EVM430-F67641 评估模块。MSP430F6779A 计量 SoC 很快就能供货,并配套提供 EVM430-F6779 评估模块。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 模数转换 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

更多新闻