iPad第二季度平板市场份额达68%
市场研究
公司IDC周四公布的数据显示,第二季度,苹果
iPad
的出货量超过1700万台,在全球平板电脑市场的份额为68%,比去年同期高近7%。
数据显示,第二季度,全球平板电脑出货总量为2500万台。亚马逊Kindle Fire未能成为iPad真正的竞争对手。在经历了糟糕的季度之后,Kindle Fire第二季度的出货量出现反弹,至130万台,这使亚马逊成为全球第三大平板电脑厂商。而三星以240万台的销量排名全球第二。
相对于
智能手机
,平板电脑出货量的增长仍表现强劲。IDC表示,第二季度全球平板电脑出货量同比增长66%,而智能手机出货量仅同比增长约32%。以厂商来看,苹果、三星和华硕的平板电脑出货量同比分别增长84%、118%和116%。
由于缺乏竞争对手,iPad仍是消费者青睐的平板电脑。IDC移动互联设备研究主管汤姆·梅内利(Tom Meinelli)指出,苹果在一些垂直市场表现强劲,尤其是在教育市场。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)此前也表示,iPad的出货量增长在成熟市场出现放缓,但新兴市场的增长仍明显带来不同。
近期,谷歌和华硕合作推出了Nexus 7平板电脑。这款平板电脑已获得业内好评,而价格与Kindle Fire一致,为199美元。此外还有传闻称,亚马逊将推出尺寸更大的平板电脑,而苹果将推出尺寸较小的iPad。采用Windows 8系统的平板电脑也即将面市。IDC客户端与显示器研究副总裁鲍勃·奥多内尔(Bob O"Donnell)预计,采用Windows 8和Windows RT的平板电脑将于10月底面市。
不过他认为,消费者有可能会被Kindle Fire、Nexus 7,以及采用Windows 8和Windows RT系统的平板电脑迷惑,终选择市场的者iPad。这将有利于苹果。此外消费者也有可能观望下一代产品的面市。
标签
iPad Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购