• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

瑞萨电子宣布推出新型USB Power Delivery控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-06-10

分享至:

    USB接口的供电量可达到100W,适用于工业、家用电器和OA/ICT应用。

 

瑞萨电子USB PD控制器µPD720250

    2014年6月2日,日本东京讯—的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)(以下简称“瑞萨”),于今日宣布推出基于USB PD规范的通用串行总线(USB) Power Delivery (PD)控制器(零件号µPD720250),该控制器通过USB PD有线供电时的供电能力可达到100W(20 V电压下5 A)。瑞萨将于2014年6月3日至6月7日在台北国际电脑展N0608号展台上展出其新推出的USB PD控制器,展览地点位于台北南港展览馆4楼。

    结合新型USB PD控制器与理想的供电电路,设计人员将能够快速实施基于USB的解决方案,从而为笔记本电脑提供更高的供电量,同时缩短智能手机和平板电脑的电池充电时间。此外,对笔记本电脑和其它设备配备的交流适配器进行标准化设计,可降低开发成本和设计难度。

    智能手机和平板电脑的供电需求不断增大。为了解决这一市场需求,USB 3.0 Promoter Group在2012年开发了USB PD规范,允许用电要求高的设备(如笔记本电脑)通过USB连接供电。在USB PD规范中,连接的设备必须相互协调供电能力及需求,在得到安全验证后,USB电路可将供电量控制在100 W,远高于之前7.5 W的水平。新推出的100W的供电量充分支持高能耗设备,并可显著缩短电池充电时间。

    此外,早先的USB供电于从主机/集线器设备向外围设备进行单向供电,而在USB PD规范中,供电是双向的,电能可以向任一方向传递。这一特点预期将会催生新型应用,如:通过笔记本电脑的USB向大尺寸显示器输出视频的同时,USB PD规范还将允许通过交流供电线路供电的大尺寸显示器向正在使用电池工作的笔记本电脑供电。

新型USB PD控制器的主要特点:

(1) 基于USB PD规范

    µPD720250 USB PD控制器基于USB PD规范,除了支持USB连接的供电和受电两侧之外,还可以灵活地支持任一角色,具体视实际工作情况而定。

(2) 为所有类型的系统提供理想解决方案

    µPD720250器件能够通过SMBus(注释1)进行控制,可轻松集成到平板电脑和笔记本电脑之中。它还灵活地支持外置ROM固件,可实现供电和受电两侧的系统优化。此外,瑞萨还计划提供包括适用于所有类型系统的电路板和软件在内的解决方案套件,为系统开发提供强有力的支持。

(3) 能耗低,支持Energy Star (注释 2)和EuP指令(注释3)

    µPD720250器件利用瑞萨的低功耗技术来降低待机和工作能耗,符合Energy Star和EuP指令的要求。

(4) 内置稳压器,包装紧凑

    µPD720250器件包括集成式1.0 V稳压器,可在单个3.3 V电源下工作。该器件封装更加紧凑,,由此可降低成本并优化系统的集成度。

    有关新型µPD720250 PD控制器的规格,请参阅单独数据表。

(注释1)SMBus:
用于连接个人计算机的各种组件以及传输供电管理所需信息的串行接口规范。

(注释2)Energy Star:
由美国提出、在日本、澳大利亚、加拿大、欧洲以及其它国家和地区实行的节能电气设备产品环境标识体系。

(注释3)EuP指令:
旨在评估整个产品生命周期中的环境负担并致力于降低该负担的欧盟环境体

上市时间
     瑞萨电子推出的µPD720250将于2014年7月供货(上市时间如有变更,恕不另行通知)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻