来源:EEWORLD
时间:2014-06-10
Littelfuse是全球的电路保护器件供应商,产品涵盖三个业务部:电子、汽车以及电气,营收占比分别为50%、34%和16%。
Littelfuse创办于1927年,员工总数超过7000名,2013年销售额达创纪录的7.58亿美元,全球拥有超过35个销售、制造和研发中心。
谈到电路保护器件的用途,大家可能都会认为是保护电路板的,但实际上电路保护器件重要的功能是保护人身财产安全,避免过压过流引起火灾等事故。
Littelfuse的产品所面向应用包括过流保护(短路等)、过压保护(雷击、静电等)、电力监控和继电保护(接地保护、设备保护等)、配电控制(配电室等)。
目前,主流的汽车公司、电子公司等都是Littelfuse的客户,如图所示。
Littelfuse的产品线是几家公司中强的,如图所示,从保险丝到TVS管全都有。
目前Littelfuse按照产品线来分,电路保护仍然占66%的绝大份额,不过Littelfuse早已意识到需要拓展多领域,因此在不同领域进行收购,包括目前占20%的电能控制业务及14%的传感器业务,都主要依靠收购完成的。收购的公司包括:Accel、Cole Hersee、Concord、Hamlin、Pudenz、Selco、Shock-Block、Smart Glow Fuses、Startco、SymCom、Teccor、Wickmann。
汽车电子是Littelfuse一直以来关注的重点,汽车保护单元主要的一点就是要满足各种标准,这正是Littelfuse所擅长的。
关于Littelfuse汽车保险丝的历史:30年代Littelfuse首次推出汽车保险丝,40年代设计出款用于汽车行业的集中式仪表盘下保险丝盒,1976年推出款插片式ATO(Autofuse®)快熔保险丝,如今仍被视为汽车保险丝的全球标准,1986年开发取代ATO®保险丝的更紧凑型MINI®保险丝,使OEM可以增加额外保险丝,保护车载电子元件。1991年推出适用于较高电流设备的MEGA®汽车保险丝。1994年推出MIDI®汽车用螺栓固定式保险丝。2006年收购首款指示型插片式汽车保险丝——SMARTGLOW®保险丝。
2014年,Littelfuse新推出了符合AEC-Q200标准的新型压敏电阻——AUMOV系列低压高浪涌电流径向引线式压敏电阻。应用领域包括车身电子模块,安全系统模块,信息娱乐系统,热管理和HVAC模块,动力总成系统等。
LED照明是Littelfuse另外一个重点关注的市场,目前提供的保护包括抗雷击、浪涌、过温保护、过流保护等。提供的产品包括AC line Fuse、MOV、高压DC Fuse、TVS、PTC、PLED等系列产品。近期更推出了世界首款串联20KA室外照明设施的指示浪涌放电器SPD模块,内置的热中断功能可在压敏电阻寿命到期或持续过压的情况提供额外防护,不致发生灾难性故障/火灾。
2014年,Littelfuse推出了全球首款保险丝在线选型工具iDesigns,可以在线为保险丝选型,非常方便。详细信息请访问://www.eeworld.com.cn/mndz/2014/0527/article_26103.html。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。