• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

厂商仍执迷于平板PC二合一产品 它们不是救星

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-09

分享至:
  • 一年一度的台北电脑展可谓是计算机类产品的盛世,不过随着传统个人电脑市场的不景气,展会上的新品极少能够让人提起兴趣。在今年,台北电脑展依然成为了电脑厂商们试图超越iPad的“战场”,武器依然是各种不同概念的PC、Android产品及Chromebook。

    后PC时代趋势:变形设计、多系统、多使用场景

    首先是华硕推出的Transformer Book V,这是一款有史以来复杂的“变形”计算机:5英寸的Android手机部分可以安装到12.5英寸的平板上、平板可运行Android及Windows 8.1双系统并支持外接键盘,从而变成一款Windows笔记本。再看看更夸张的东芝Kirabook L93,所谓“7合1”的使用形态可以说是联想Yoga的升级版,通过内置可翻转支架、拆卸键盘来实现多种使用模式,售价则高达2600美元(约合人民币16250元)。

    显然,大部分电脑厂商认为能够打败苹果iPad的战略是:既可以娱乐又可以办公、既是平板又是笔记本、既搭载移动平台又具有桌面平台。事实上,多功能、多使用形态在很多时候并不是一件好事,产品变得更加复杂、碎片化,同时成本增加、也更容易发生故障。

    但遗憾的是,混合设计PC不会很快消失、并且会更为疯狂地扩张。混合设计PC的成本不断下降,厂商们或许认为当价格达到了Android或是iPad的水平,便会吸引更多用户转投阵营。

    致电脑厂商们:不要再迷信混合设计PC了

    调查数据显示,用户更喜欢垂直式的应用形式,比如要想实现生产力应用,12英寸及以上的笔记本电脑更为理想;而进行娱乐或是使用应用,则更喜欢7至10英寸的平板电脑。混合设计PC通常既是平板又是笔记本,但Windows 8的移动应用并不如Android或iPad好用、而外接式键盘又无法达到笔记本电脑的出色手感,这就形成了一种尴尬的使用体验。

    所以,电脑厂商应该怎么吸引用户?我们认为,回归本质其实是一种可行的方法,当然,设计及硬件的进步是必须的。比如英特尔的刚刚发布的低功耗酷睿M处理器,能够让Windows平板如iPad air般轻薄,实际上也可以把它应用在传统笔记本上,实现无风扇、更便携的设计。试想一下,如果一款笔记本电脑能够拥有比Macbook air还轻薄的机身、相似的性能以及同样出色的键盘,并且价格更便宜,即便是已经拥有iPad或是Android平板的用户,依然会很乐意选择这种产品。

    或许,电脑厂商一开始的思路就是错误的:不要试图通过不伦不类的混合PC来取代移动平台平板,而是说服用户用更轻薄的笔记本来工作和办公、而不是平板。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻