来源: 中关村在线
时间:2014-06-06
对于智能电视来说,操作系统是非常重要的,目前很多品牌的智能电视都是基于谷歌(544.66, -0.28, -0.05%)的安卓4.X智能系统为基础,并且在此之上进行的研发和定制。近期, 外媒有关消息显示,谷歌将会在本月底进行Google I/O开发者大会中展示Android TV新版智能电视系统,基于安卓4.3.3,界面代号为 Pano,我们不妨来一起关注一下。
谷歌Android TV界面遭曝光(图片来自于theverge.com)
据了解,这次展示Android TV并非是谷歌自主品牌的智能电视,而是谷歌自主研发的智能电视操作系统。系统中充分考虑到欧美用户观看网络视频的需要, 内置了Hulu视频和Netflix(423.21, 5.64, 1.35%)这两大视频点播平台。当然了,必不可少的还有Google Play功能,也会高度整合在系统之中。
此外,在界面方面,则采用了卡片式界面操作,卡片中提供了跳转功能,可以让用户快速的进入电视剧、电影或者应用程序中,切换起来非常迅速。另外在游戏方面, 也会有着单独的栏目体现。不过笔者认为,目前需要解决的问题是,谷歌如何拉拢更多的电视厂商采用自己的智能电视新系统,并且各大电视厂商自由的系统都十分 成熟,可能不会贸然使用谷歌的新系统。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。