• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

网今采用赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-06-06

分享至:

    FX3具有USB SuperSpeed带宽,可实时传输未压缩的高清视频。

    赛普拉斯半导体公司日前宣布,网今科技在其新款高清彩色视频会议摄像机中采用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0 控制器。型号为HD820-SN6300的这款摄像机具有全高清分辨率和20倍的光学变焦能力,采用FX3解决方案作为USB 3.0桥接器件,能实现5-Gbps的带宽。这使得它无需进行有损图像质量的压缩即可传输高清视频。正在台北举办的2014 COMPUTEX(台北电脑展)上,赛普拉斯将会展示FX3。

    EZ-USB FX3是业界一款的可编程USB 3.0外设控制器。它具有高度可配置的通用可编程接口(GPIF™II),可配置为8、16、32比特的方案。GPIF II可允许FX3直接与应用处理器、FPGA、图像传感器进行通讯,数据传输速率可达每秒400兆字节。该解决方案的高性能与灵活性使得网今的产品能够快速上市。该产品能实现1080逐行扫描,帧频达到每秒30帧。

    网今工程副总裁Lian Wan说:“HD820-SN6300视频会议摄像机是我们的旗舰产品,需要顶级的USB3.0性能。这就是我们选择赛普拉斯FX3解决方案的原因。我们的商务客户需要摄像机能输出无损高清视频,而灵活的FX3控制器能使我们的设计足以应对这一挑战,集成更多高级功能并且快速投放市场。”

    赛普拉斯USB 3.0业务部高级营销总监Mark Fu说:“我们很高兴看到网今选择EZ-USB FX3用于其顶级高清彩色视频会议摄像机,这充分证明了FX3所具有的SuperSpeed USB 3.0性能。FX3是高清视频传输的完美解决方案,无需恼人的缓冲即可提供所需的带宽,实现流程的视频传输。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻