来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-06
不管你喜不喜欢,micro SD卡与Android设备之间有着非常亲密的关系,即使是在Unibody一体化机身设计如此盛行的今天,索尼、三星等厂家还是保留了micro SD卡槽,不过不少消费者认为这会破坏机身整体的协调性。
值得一提的是,作为Android生态圈的核心角色,谷歌似乎并不看好micro SD卡在智能手机领域的发展前景。要知道谷歌部智能手机Nexus One同时也是一部设有micro SD卡槽的Nexus智能手机。不仅如此,为了进一步“去micro SD卡化”,谷歌还在Android Jelly Bean中取消了对于Apps2SD的支持,也就是说在此之后用户从原理上来讲并不被允许将软件安装至micro SD中。不过或许是觉得谷歌的做法太直接,三星等OEM厂商还是在自己的产品中添加了对于Apps2SD的支持。虽然用“道高一尺魔高一丈”来形容有些不贴切,但是谷歌却在Android 4.4 KitKat中继续限制micro SD卡的权限,甚至部分阻止应用程序与micro SD卡内容的交互。其实,谷歌这样做也不无道理,micro SD容量扩展会导致很多问题,比如安全性隐患以及给系统多账户带来的麻烦等。由于软件被安装在micro SD卡中,所以在使用不同权限的账户时就很容易发生文件错误,甚至导致应用程序崩溃或者数据丢失。
尽管谷歌想要逐步去除Android对于micro SD卡的依赖,但是大部分消费者还是认为micro SD卡容量扩展是一个比较实用的功能。毕竟随着应用程序、照片、视频等内容的数据量大幅提高,16GB机身存储空间显然有些不够用了。另一方面,虽然32GB甚至64GB版本的智能手机同时满足了用户对于传输速度与数据量的要求,但是价格却相对较贵,而目前16GB与32GB版智能手机之间的差价基本都在几百元,因此micro SD卡显然是个较为便宜的解决方案。
那用户们为什么不喜欢使用云服务呢?首先是4G高速网络还没有完全普及,如果传输速度跟不上,那么云端存储再多数据也是白搭。其次,除了传输速度有所限制以外,运营商流量在云服务中也扮演了非常重要的角色,想想国内昂贵的流量费吧!
总结一下,虽然micro SD卡目前来说并不是理想的容量扩展方案,但是对于消费者来说却是性价比的,而这一现状或许要等到OEM厂商开发出便宜的内置存储解决方案才能有所改变,显然这是在短期内很难实现的。