• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通Gobi LTE芯片组“进化史”(多图)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-06

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:说起网络速度我们自然会提起4G,作为目前商用的快网络技术标准,4G深受运营商和手机厂商的宠爱。包括LTE在内的4G网络标准只是我们日常接触过的手机网络中的一种,包括2G、3G等,而且每一款智能手机的背后都需要多种网络频段的支持,事实上,我们的智能手机多可以支持40多个射频频段,以满足全球市场多样化的需求。拥有多频多模又要随时为我们选择并无缝连接到好合适的网络技术,这一切都要归功于调制解调器(Modem),Modem已经成为和手机 芯片 变得同样重要,成为手机体验不可缺少的重要因素。

    从2G时代的简单通话,到3G时代多媒体的出现,无论是打开网页上网、打开微信语音聊天还是使用微博刷新图片,手机调制解调器都在背后起着至关重要的作用,实现数字信号和模拟信号的翻译和传输。它满足了我们人们在通话的基础上利用智能机实现娱乐、办公、出行等辅助性需求,并一直在网络传输速率和体验多样性方面不断提升自己。

    LTE时代的到来,使人们对更快的网络和全网支持的需求越来越强,而在这方面已经推出第四代3G/LTE多模解决方案的高通有发言权。高通骁龙系列处理器我们都非常熟悉,而组成这块强大处理器还有高通Gobi调制解调器。高通早是作为通信领域的而出现的,随后才进入SoC市场,而Gobi正是高通旗下调制解调器芯片品牌。它主要适用于移动终端,为我们常用的智能手机、平板电脑、超极本、数据卡、移动路由器等设备提供3G/4G-LTE连接和完整的解决方案,而目前高通Gobi已经将触角扩展到了智能家居、智能汽车等新兴领域。

    高通公司是早向市场推出的3G/4G多模调制解调器技术的公司,从2008年推出的业内款支持多频多模LTE调制解调器芯片组的高通Gobi9X00到如今下载速度高达300Mbps的第四代高通GobiMDM9X35,智能手机中的LTE调制解调器达到了质的飞跃。

    无所不在的网络需求

    Gobi芯片组强调高集成度和多模多频支持,能以单一芯片支持所有3G和4G制式。除支持全蜂窝模式外,Gobi芯片组同时集成语音、数据、蓝牙、Wi-Fi、定位以及安全功能,从而使得这些芯片组成为应用广泛的全面的解决方案。而在4GLTE支持方面,GobiLTE芯片组处于。

    前三代4G、LTE芯片组解析

    Gobi代4G/LTE芯片组MDM9x00提供了全球首款集成的LTE/3G调制解调器,包括MDM9200、MDM9800以及MDM9600芯片组,其中MDM9600是全球首款LTE/3G多模调制解调器,支持UMTS、HSPA+、EV-DO版本B、UMB和LTE,并于2009年推出。所有三款MDM9x00系列芯片组将提供完全的后向兼容能力,支持FDD和TDD双工模式和各种载波带宽,并能够支持高达50Mbps的峰值下行速率和25Mbps的峰值上行速率。

    高通Gobi

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签 芯片 IC交易网 电子元器件采购网 元器件交易网

    更多新闻