• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

“真假”4K电视之争源自缺乏统一标准

来源: 新京报
时间:2014-06-06

分享至:

    4年一届的世界杯马上来临,众多球迷早就期待喝啤酒吃炸鸡坐在电视前观赛的日子。但近,借着世界杯东风销量大卖的4K电视却遇到“真假”之争。昨日记者了解到,市场上的4K电视确有“真假”之分,不过,由于国内缺乏相应的行业标准,这一真假争辩正处在“公说公有理婆说婆有理,互不相让”的怪圈之中。

  4K电视畅销

  世界杯还有一周多,前戏已经开始了,走在马路上,地铁里,到处可以看到借着世界杯促销的信息,其中大屏超高清4K电视首当其冲。

  4K电视也叫超高清电视,屏幕分辨率为3840 2160,是全高清电视屏幕分辨率(1920 1080)的4倍、高清电视屏幕分辨率(1280 720)的8倍,高清晰度是4K电视的一大特点,但制约其普及的两大问题是片源有限和售价较高。

  今年,4K电视之所以备受关注,是因为今年世界杯次用4K设备拍摄、4K信号传输。尽管目前国内电视台还不能传输4K信号,但是部分视频网站今年可以播放4K信号的世界杯片源,比如优朋普乐、乐视等。

  昨日,记者从北京国美(微博(18.78, 0.46, 2.51%))了解到,不少4K彩电都打出了比原价优惠1000元左右的特价,端午节期间,国美推出了彩电世界杯特惠活动,三天假期彩电销售同比增长近2倍,其中4K电视“收获”,在假期销售中占比达到近40%。

  苏宁卖场也同样推出体验+促销活动。据苏宁采销相关负责人介绍,受世界杯影响,4K电视销量翻番,为了加强世界杯氛围,苏宁门店布置了草坪、球门、桌球、巴萨体育用品等,营造出世界杯氛围下的促销环境。消费者可以跟促销员打桌球,赢得促销礼金。

  4K有“真假”?

  就在4K电视大卖之时,市场上却出现“真假”4K的辩论。

  是否确有“真假”之分?昨日,多位业内专家和电视从业者对新京报记者表示,“真假”确实存在,“同一品牌,4K电视的价格差距在三分之一左右,便宜的通常有问题,可能不是真的4K电视。”一位业内人士对新京报记者说。

  一位卖场导购告诉新京报记者,“真”正的4K电视,通常要具备三点:,电视屏幕必须是4K的;第二,电视要配置HDM2.0的接口,才能传输4K画质,从网上下载4K视频;第三,4K电视还必须有4K解码芯片

  “几个条件必须都达到,缺一不可,这样的电视才能处理4K信号,播放4K片源,才能称得上是真正的4K电视。但是很多商家在宣传上钻了空子,只要屏幕是4K的就说自己是4K电视。”中国电子商会副秘书长陆刃波(微博)对新京报记者说。

  陆刃波说,一台电视只有在接通4K信号的时候,消费者才能看出“真假”,“单纯看电视屏幕是看不出来的。就像手机,没有使用时,并不知道信号好不好。但现实情况是,电视台没有4K信号,视频网站的4K片源也比较少,所以现实生活中鉴别真假4K电视很难。”

  如果说接口和解码芯片还可以在说明书中有迹可循,屏幕的“真假”辨别对消费者就更是一大难题。目前市场上就出现了“真假”屏幕。

  有说法称,“真”4K屏幕,是使用RGB色彩像素的面板,620万个色素点都是由三种子画素所组成的,是市场主流技术。而“假”4K屏幕,其RGB色彩像素一般会多出一个色彩子像素,通常会使用其他颜色去通过算法或其他技术手段,成为一个近似的像素点,从而加大图像的精细程度。这里面,RGBW技术成为生产这种4K屏幕采用的主要技术。有报道称,这种技术可以大幅降低成本,但的弊端是分辨率可能只有1920 RGBW 2160,画质也不如RGB直列式的4K面板。

  此说法一出,给多家彩电厂商供应RGBW面板的LGD公司瞬间“躺枪”。随后,LGD公司发出澄清声明称,RGBW方式4K面板技术的像素结构,是在传统RGB基础上增加了白色子像素,在信号处理上通过自家独有的回路技术及新研制的回路配件,将RGB信号转换到RGBW各子像素,也能达到3840X2160的4K分辨率。同时,RGBW这种技术还可以提高面板的透光率,实现更高的画面亮度,从而节省掉RGB技术为提高画面亮度增加背光源等元件而产生的额外成本。

  昨日,一位不愿意具名的业内人士告诉新京报记者,“其实几乎所有面板企业都生产RGB和RGBW两种4K面板,几乎所有电视品牌也都有两种4K产品”。也就是说,RGBW是一种新技术,同样能实现老技术的效果,同样能接受4K信号。

  标准缺位引发真假之争

  “目前没有真正的强制性行业标准,所以大家会有争论,”中国电子技术标准化研究院一位内部人士对新京报记者称。

  据了解,目前市面上也有4K电视标准,是由中国电子技术标准化研究院所属的北京赛西认证有限责任公司制定的《超高清显示认证技术规范》,目前,该认证规范基本得到了国内外主流4K电视厂家的认可。在赛西认证(CESI)的网站上,会定期推出通过“4K超高清认证公报”,公布通过其认证的4K电视厂商和具体型号。但这一标准在行业内并不具有强制约束力。

  “关于4K电视的真正的行业标准,正在制定中,目前在市场导入期里,只能依靠《超高清显示认证技术规范》做一个指引。”前述内部人士称,“而且,目前企业产品仍处于不断发展期,有真假之分说明产品还没有稳定下来。很多技术都说可以接受4K信号,但接收后是否真的能呈现出4K效果,还需要通过检验,也需要一个真正的国家标准来界定”。

  链接 4K电视如何选?

  比画质:自带一张蓝光碟去卖场播放,观看各个机器对同一款视频的表现效果。

  看配置:产品处理器型号是否为四核及以上配置,产品外观是否贴有权威芯片生产商授权使用的专业4K解码芯片标志,如“MSTAR 901K”、“4K迅锐图像处理引擎PRO”等,产品蓝色接口要达到USB3.0、HDMI1.4及其以上。

  查认证:中国电子技术标准化研究院所属的北京赛西认证有限责任公司制定了《超高清显示认证技术规范》,在赛西认证(CESI)的网站上,会定期推出通过“4K超高清认证公报”,公布通过其认证的4K电视厂商和具体型号。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Digikey Mouser Element14

更多新闻