• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

苹果发布iOS 8新功能盘点:智能家居智能生活

来源:CBSi中国·PChome
时间:2014-06-05

分享至:
    北京时间6月3日凌晨,WWDC14苹果全球开发者大会如期举行,就像前几回一样,本次的WWDC14已吸引了大批粉丝的热切关注,会上发布的iOS8和和OSX10.10无疑是本次的看点。去年经历剧变的iOS显然这次只是增强和补完,而OSX则和去年的iOS一样几乎是完全换了一张皮一般,迈入了JohnIve的设计语言之中。但相比总体换汤不换药的OSX,苹果这回在iOS上却挖掘出了更多也更加零碎的东西,在iOS7之上可谓做了一个相当全面的补充。下面小编就为大家盘点一下关于iOS8的一些新功能和改变。

苹果发布iOS 8

    全新的iOS8

    新的通知中心交互:直接操作

    增强的通知功能

    新的设计上一个很宽泛的说法,也可以说是在宏观上增加的一些新的功能。通知栏可以说一直是iOS上的一个痛点,不仅学习了Android使用下拉通知栏,而之前在Android上早已出现,后来在WP8.1平台也实现的功能,也就是直接对同时信息进行交互操作,如今在iOS8之中终于也加入了,补充了之前iOS在通知功能上的一些不足。

    通知中心插件:功能丰富

    通知中心插件

    新的通知设计还不止这些,通知栏的小插件功能也得到了开放和丰富,今后通知栏终于不再只有日历、日期、天气和股市等寥寥几个功能插件了,百花齐放的局面之下可能也会出现通知栏出现拥塞的现象,而且按照国产软件的行事风格,歌词秀这样的功能看来马上就能光明正大的实现了。

    多任务界面:快速拨号

    卡片多任务上方出现联系人

    除了新的通知设计之外,iOS8的多任务功能界面也得到了改进,之前顶部浪费的控件如今被摆上了收藏的联系人,圆形的头像设计之下隐藏了快速拨号、短信和Facetime的功能。

苹果发布iOS 8

    Spotlight全局搜索:联网搜索

    增强的搜索功能

    Spotlight全局搜索功能也得到了改进,不再局限与本地搜索,而是通过联网搜索。你能够搜索餐厅、电影,还能够直接通过Google来搜索。

    Quicktype:智能学习

    智能学习的Quicktype功能

    Quicktype是苹果在iOS8中新加入的一个功能,这个功能能够根据上下文预测你下一次将要输入的词语,同时还能记忆在不同程序和联系人之间的打字风格,这样一个具备智能学习的功能能够帮助用户更快的输入文字,这才是科技智能生活的方向。

    Siri:小幅改进

    Siri也做了一定的改进

    曾经被寄予希望改变世界的Siri这回只在发布会的中段提到了一次,Siri正在试图让用户更少的触碰手机来激活它,这也是之前GoogleNow所做的事情,而且Siri正在更加深入嵌入流行文化,整合了Shazam的搜歌功能就是表现之一,而Siri更加隐蔽的计划可能是将成为智能家居中的一环。这次Siri带来的改进对中国用户来说也意义不小,不仅支持了国内的导航功能,还支持了阴历功能。

苹果发布iOS 8

    Airdrop与Handoff:无缝协作

    Handoff无缝切换

    MacOS与iOS的无缝操作是现在苹果设备之间一个必须要解决的问题,而这个问题就在iOS8之中得到了解答,新的Airdrop能够让OSX和iOS之间进行无缝的协同操作,原先在MacOS和iOS之间共享文件是一件相当繁琐的事情,而现在通过AirDrop就能够完美的解决这些问题。

    在OSX上发短信、打电话

    不仅如此,文件共享只是这个功能的冰山一角,通过Handoff这个协作系统功能你现在可以在OSX上进行拨打电话和收发短信等操作。苹果将之称之为“连续性”,你可以在两个平台之间轻松无阻的做任何工作。

    iMessage:群聊功能

    iMessage功能日益完善

    也许微信没有想到这一天会这么快到来,不过新的imessage已经能够代替一半微信的功能。新的群组和语音功能让imessage从一个IM类型的软件增加了不少社交软件的属性,当然微信朋友圈的点赞和心灵鸡汤等功能仍然是imessage所不具备的。

苹果发布iOS 8

    iCloudDrive:云端管理

    iCloudDrive

    在WWDC2014上苹果发布了iCloudDrive,这是一个类似DropBox一样管理云端软件的工具,每个iCloudDrive都有自己的文件夹界面,它支持在OSX、iOS和Windows三方之间同步。不过虽然苹果为iOS增加了一个iCloudDrive的接口,但是并没有推出专门的APP程序。

    Healthkit:健康平台

    Healthkit健康平台

    之前一直曝光的个人健康中心在今天终于正式露面了,和之前曝光的Healthbook的名称不同,iOS8中的健康中心名为Healthkit。从实质上来说,苹果提供了一个接口和平台给了第三方健康工具,所有的将康数据都可以在Healthkit中管理。

    整合的健康数据

    这样好处是所有的健康数据不会成为零散的孤岛,而是有了统一的管理和收集,同时以苹果的号召力,第三方厂商会很快进行跟进,而Nike成为支持该功能的家公司,Nike+的数据在以后就能够同步到Healthkit中进行管理了。可穿戴设备领域是现下热门的话题之一,而个人健康设备则是在可穿戴设备里热门的,毫无疑问苹果这次做的非常巧妙,当然iWatch这种东西就还是不要再期待了。

    FamilySharing:家庭共享

    家庭分享功能其实是个非常实惠的功能,它能够让多六名家庭成员之间共享在iTunes购买的数据,但是需要单一的信用卡付款。而另一大功能就是防止熊孩子乱花钱,这两个功能都还是非常有用处的。

    SmartEditing:照片编辑

    更好的图片编辑

    照片编辑的功能也得到了增强,现在使用系统自带的图片编辑软件就能调整亮度、对比度和阴影等功能了,你的照片也可以看上去更加的靓丽一些。

    第三方输入法与TouchID

    除了直接面向用户的功能之外,还有一些面向开发者但是和用户体验联系密切的功能,比如在iOS8中终于开放了第三方输入法的权限,可以说国人一大半的越狱需求都是为了替换一个更加好用的输入法,iOS7新增的九宫格的功能如果不能满足你的话,在iOS8中也会得到了更为彻底的解决。

    TouchID功能开放给第三方程序

    同时TouchID的权限也开放给了第三方程序,苹果现在对其安全性能有着足够的信息,不知道第三方程序能够调用该API之后,又会带来怎样的新玩法。

    Homekit:智能家居

    智能家居是下一个战场

    智能家居则是一个比较特别的方面,虽然是面向开发者的,但将来其功能面向的必然还将是消费者,智能家居是现下除了智能穿戴外另一个很火的智能生活方向,苹果进行早早布局也是有着十足的理由,我把平台先准备好,硬件就由其他第三方来解决,配合Siri在不久的将来也许真的可以达到智能化生活的目的。

    其他面向开发者还有

    4000多个新API:扩展性

    沙盒下的第三方应用通信

    高达4000多个新API让iOS的扩展性达到了一个新的高峰,以前在iOS中程序之间的通信是一件非常困难的事情,而现在iOS运行程序运行在沙河之中也能够相互交换数据了,程序间通信这个问题终于在iOS8得到了解决。

    此外还有一些更加底层上的开发者内容。

    Metal:图形算法

    Metal图形算法

    全新的图形算法Metal,它能够完全发挥出A7处理器的全部性能。在某些方面甚至能够达到10倍水平的提升,这是游戏开发者们的福音。

    SpritekitandScenekit:更强效果

    新的套件

    Scenkit、Spritekit,拥有更强的物理效果模拟能力和更强的3D效果渲染能力

    Swift:高效友好

    Swift编程语言

    苹果全新开发的编程语言,用着比Objective-C更为高效和友好的表现。

    其它的方面还有AppStore的一些改进以及Cloudkit套件等内容。

    总结:

    从整体来看,苹果发布iOS 8,iOS8有意义的部分无疑是打造了Healthkit和Homekit这两个平台,其他的方面都是对iOS缺失的功能上进行修修补补,而这两个平台缺失智能设备今后发展的两个大方向。而在WWDC14的结尾,库克很良心的宣布iPhone4S仍然在可以升级的范围之内,看阉割和卡顿应该还是少不了的,即便如此也足以让当年的那些Android手机哭晕在马桶旁边了。虽然iOS的确带来了很多欣喜的升级,但整体上并没有超脱人们的想像,不错,但没有惊艳的部分。而更让人遗憾的是本次WWDC14几乎完全没有涉及硬件的部分,看来iPhone6要留给9月份了,而剩下的这三个月时间,还是好好攒钱不要想太多了吧。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻