• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安立新推优化S参数测量的低成本VNA

来源:EEWORLD
时间:2014-06-05

分享至:
  安立公司推出了一系列低成本的矢量网络分析仪VNA,可应用于无源器件、电缆、连接器、滤波器和天线的S参数测量。

  该VNA可在高达40GHZ的频率范围内,对单端模式和混合模式进行无源器件的S参数测量,同时还可进行更复杂的系统路径损耗特性测量,产品售价1万欧元起。

  低廉版本的VNA的品牌命名为ShockLine ,没有显示器或键盘,可基于LNA或其他连接方式,通过计算机实现远程控制。

  该MS46522A VNA支持70μs/点的扫描速度,大于110dB的信号动态范围和大于42db的有效纠正方向。

  MS46524A 4端口产品支持差分链路和多端口器件测试,测量频率高达7GHz。其中,2端口MS46522A售价为19700欧元,4端口MS46524A售价为 25500欧元。

  该系列VNA使用SCPI命令编程,并有软件驱动支持,可很容易地集成到大多数的编程环境中。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻