• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intersil推出提升汽车安全性方面的LCD控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-06-05

分享至:

    极为可靠,无延迟,TW8836提供不足500毫秒的业内启动时间。

     美国加州、MILPITAS--- 2014年6月4日 —创新电源管理与精密模拟解决方案供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出一代LCD视频处理器—TW8836,以单芯片和基于硬件的解决方案提供模拟与数字视频输入、内置缩放和解交错以及图像增强和OSD显示功能。Intersil的LCD控制器系列是同类产品中成熟的,且得到市场认可的产品。以灵活性和品质为设计目标。TW8836可用于500毫秒内(从汽车起动开始计算)显示汽车后视摄像机视频及叠加图形,远快于政府安全规定的要求。作为多用途产品,该器件适用于广泛的信息娱乐系统应用,并针对如今流行的SoC进行了优化。

    美国公路安全交通管理局2014年3月宣布,从2018年起,重量在10,000磅以下的汽车都必须按照《儿童交通安全法》采用“后方可视性技术”作为汽车标准配置。此举旨在减少因为倒车事故造成的死伤人数(大多为老年人和儿童)。具体而言,新法律要求在美国销售的所有新轻型车都能在汽车挂倒档后的两秒钟内显示后视摄像机视频。许多专家预测世界其他地区亦将效仿实施类似法律。

    TW8836可与复合视频源同步,对视频进行缩放和解交错,并在不足500毫秒的时间内将影像显示在LCD面板上,速度远快于美国新法律对启动时间的要求。由于TW8836不需要任何外部存储器,所以视频无延迟并因此具有超快响应速度,有助于提高汽车的倒车安全性。同时由于TW8836是基于硬件的解决方案,所以许多汽车制造商认为该LCD视频处理器在快速启动能力方面更为可靠,并且与由主处理器支持的基于软件解决方案相比是传送后视摄像机视频的更稳定方式。这是因为主处理器需要等待操作系统启动的时间,所以通过SoC传送后视摄像机视频有一定风险,因为软件的任何缺陷都会损害倒车摄像机视频的可靠性和完整性,从而违反了美国新安全规定。

    TW8836提供独立于主LCD缩放通道的专用BT.656输出,有助于实现系统架构灵活性—芯片能够直接驱动显示面板并在SoC启动的同时显示后视摄像机视频。在SoC启动后,可通过BT.656输出将源视频传送至SoC,以支持在该视频基础上的图形叠加。然后将合成视频通过Open LDI(LVDS)或数字式RGB输入端口传回TW8836,显示在LCD上。这些特性使TW8836可与市场上流行的信息娱乐SoC搭配使用。

    TW8836 LCD视频处理器支持几乎任何类型的视频输入,包括模拟复合视频、S-Video、模拟RGB、数字RGB和Open LDI (LVDS),并能驱动几乎任何数字LCD面板(分辨率可达WXGA+ [1366x768] ),包括晶体管-晶体管逻辑电路(TTL)、1 CH Open LDI (LVDS)和无时序控制器(无TCON)面板,是后视摄像机视频及多视频源信息娱乐应用的理想解决方案。因其极其灵活及广泛的输入及输出支持特性,使汽车OEM厂商能够使用TW8836来支持更广泛的模拟与数字视频源,并解除主处理器的视频处理工作负载,使主处理器能够支持更多系统功能,或者汽车制造商可选择使用更低成本的处理器。

    TW8836有助于优化系统设计和总成本,这是因为其支持差分复合输入,可避免对外运算放大器的需要。此外,该器件无需外DRAM存储器,有助于控制LCD视频处理器外围的物料(BOM)成本保持相对较低的水平。
“通过提供极其灵活和可靠的LCD视频处理器解决方案来帮助提升汽车安全性和增强信息娱乐系统支持质量的广泛视频源的能力,Intersil继续在汽车市场开疆拓土”,Intersil公司精密产品副总裁Philip Chesley表示,“十多年来,Intersil一直是汽车LCD控制器技术领域的,这使我们能够以水平满足我们长期OEM合作伙伴的设计要求,以及提供更安全、一流的使用体验。”

特性和规格
• 支持大多数类型的视频源:
o 支持传统模拟复合视频源,包括差分、伪差分及单端输入NTSC/PAL模拟视频解码器
o 三通道模拟RGB/YPbPr输入源(分辨率可达1080p/60)的高速ADC
o 24位数字RGB和1 CH OpenLDI(LVDS)输入分别支持分辨率可达1080p/60和720p/60的数字视频源(如智能手机、GPU和SoC)输入
• 灵活的面板输出可驱动市面上几乎任何类型的LCD面板(分辨率可达WXGA+[1366x768])
o 支持24位TTL输出,具有针对要求18位或16位输入的面板的抖动(dithering)功能
o 支持1 CH OpenLDI(LVDS)输出,可驱动一代的高清LCD面板(分辨率可达1366x768)
o 集成时序控制器(TCON),可驱动没有内置TCON电路的面板
• 通过AEC-Q100 grade 2认证








供货
     TW8836 LCD视频处理器现已开始供货,产品定价7.15美元。欲知有关

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 晶体管 ICKey 云汉芯城 Digikey

更多新闻