• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Microchip推出全新USB供电控制器系列产品

来源:EEWORLD
时间:2014-06-05

分享至:

    UPD100X支持业界标准的供电与电池充电规范,可显著提升系统整体性能表现。

    的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)于2014年台北国际电脑展(Computex Taipei)上宣布推出支持业界标准供电与电池充电规范的全新USB供电(UPD)控制器系列产品UPD100X。现在,仅用一根USB数据线就能在传输数据的同时通过一个单一的标准USB端口供应高达100W的电力,其供电量相比USB 2.0提升了40倍之多。有了高达100W的可用电力,设计人员可以针对快速电池充电和系统供电进行电力的动态分配。

    UPD1001作为新器件系列的首款产品,是一款高度灵活的可配置解决方案,可支持5种USB-IF标准的UPD电源配置文件及另25种符合UPD的配置文件,实现了单个芯片对总共30种配置文件的支持。这使得设计人员可以选择的电源配置文件来满足其特定的应用需求。简单的配置即通过捆绑组合UPD1001上的2个配置选择引脚来实现。另外还有多种配置可供选择,为客户提供的灵活性。集成的四个一次性可编程存储库使得设计人员可以进行进一步的系统定制而无需任何外部存储元件。

    UPD100X系列产品应用领域非常广泛,包括消费类(如笔记本电脑、打印机和配件、扩展坞、移动设备及电池充电器)、工业(计算机及手持设备)以及汽车市场(汽车音响、信号转接器及USB电池充电器)等等。

    Microchip USB与联网部门副总裁Mitch Obolsky表示:“UPD100X系列产品的推出彰显了Microchip在不断完善USB生态系统方面的持续投入。新器件在进行USB数据传输的同时还能供应高达100W的电力,可令所有消费类产品实现数据、电力一线传输。Microchip很荣幸成为供电技术的,并致力于不断改善USB产品的整体用户体验。”

开发支持

    Microchip推出的UPD1001评估工具包(部件编号:EVB-UPD1001)支持UPD1001,该工具包现已开始供应。

供货
    UPD1001器件采用32引脚QFN和28引脚TSSOP封装,现已开始提供样片,将以10,000片起批量供应。该系列器件预计将于7月开始投入量产。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Master 安富利 艾睿

更多新闻