• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ADI发布快四通道中频数模转换器

来源:EEWORLD
时间:2014-06-05

分享至:

    AD9144 DAC集超宽信号带宽、高动态范围和专有设计于一身,在同类GSPS DAC产品中性能。

    中国,北京—Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额者*,近推出业界快的四通道中频数模转换器AD9144。它是一款4通道16位2.8 GSPS数模转换器(DAC),提供高数据速率和超宽信号带宽,支持新兴宽带和多频带无线应用。

    AD9144的无杂散动态范围(SFDR)为82 dBc,采样速率达2.8 GSPS,可以生成高达奈奎斯特频率的多载波。噪声谱密度达到业界的-164 dBm/Hz,利用AD9144可以构建更高动态范围的发射机。它采用先进的专有低SFDR和失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。该器件提供一个JESD204B 8通道接口,固有延迟低于两个DAC时钟周期,不仅可简化硬件和软件系统设计,而且支持多芯片同步。

    可编程插值速率、高采样速率和1.5 W的低功耗使系统设计人员选择DAC输出频率时更具灵活性。尤其在满足4至6载波GSM发射规格以及其他通信标准方面特别有用。对于6载波GSM IMD,AD9144以77 dBc、75 MHZ IF工作。AD9144采用片内PLL(锁相环),DAC输出频率为30 MHz,可为4载波WCDMA应用提供76 dB邻道泄露比(ACLR)。

    AD9144内置集成插值滤波器,可选插值因子为2、4和8。双通道DAC数据接口支持字和字节加载,用户可减少低数据速率时的输入引脚,从而节省电路板空间、功耗和成本。

评估板环境加快原型开发和设计
    AD9144的支持资源包括评估板、FPGA夹层卡(FMC)连接器、软件、工具、SPI控制器和参考设计。ADI公司的VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包,设计人员可以自定义输入信号和数据分析。

报价与供货


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 数模转换 Onlinecomponents Master 安富利

更多新闻