• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔Computex上展示首款4GHz处理器i7-4790K

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-04

分享至:
  • 北京时间6月3日晚间消息,英特尔今日在台北国际电脑展(Computex)上展示了首款4GHz处理器酷睿i7-4790K。

    在本届大会上,英特尔展示了两款代号为“Devil"s Canyon”的处理器产品,分别为Core i7-4790K和Core i5-4690K。

    这两款处理器基于Haswell架构,其中高端的i7-4790K是英特尔首款4GHz处理器,所有四个内核的计算速度均能达到基本的4.0GHz。通过睿频(Turbo Frequency)技术,还可提升到4.4GHz。

    i7-4790K还具备超线程技术,内置1250MHz的英特尔 HD Graphics 4600 GPU,8MB的“智能缓存”,DDR3-1600内存和16个PCIe 3.0通道,售价339美元。

    Core i5-4690K的时钟频率为3.5GHz,通过睿频技术可达到3.9GHz,售价242美元。值得一提的是,这两款处理器均采用“不锁频”设计,意味着用户还可以进行超频。

    此外,英特尔还展示了一款“奔腾20周年纪念版”处理器“Pentium G3258”,同样是无锁版本。该处理器的两个内核的频率均为3.2GHz,3MB的缓存,支持DDR3-1333内存,集成时钟频率为1100MHz HD GPU,售价72美元。

  • ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供 Digikey 、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻