来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-04
作者:吴彬
刚刚结束的WWDC14上,苹果发布了全新的iOS 8,按照惯例,今天就可以下载到开发者预览版了,而正式版要等到9月份和iPhone 6一同亮相。尽管iOS 8的更新乏善可陈,不过笔者还是在发布会之后下载了开发者版,时间体验了全新的系统。
由于工作的需要,笔者本身的帐号和手机都被纳入了开发者范畴,因此发布会结束后,笔者就在苹果的开发者网站上下载到了iOS 8 beta版。不过经过测试,笔者发现和去年的iOS 7一样,更新iOS 8是完全不需要验证开发者帐号和手机的UDID的,因此那些着急去淘宝买开发者帐号的同学千万别花冤枉钱。
你要做的是,从网上找到你对应手机型号的iOS 8 beta版固件(各大论坛都有网盘链接),下载之后将手机与电脑相连,用iTunes通过Shift+更新的办法升级(千万点更新,别点恢复,要不然你手机里的东西可就都没了)。大概10分钟之后手机就能更新完毕,再开机的时候,你的iPhone就是的iOS 8 beta版了。
需要说一句的是,iOS 8真的不支持iPhone 4了,所以那些沉浸在iOS 7完美支持iPhone 4幸福中的人们,苹果喊你换手机了!