来源:EEWORLD
时间:2014-06-04
全球嵌入式系统研华科技推出Microsoft Windows XP Pro 技术支持停止后仍能确保 XP Pro 系统正常作业的解决方案。虽然 Microsoft 的嵌入式产品的经销商在2016年12月31日之前仍可继续销售 XP Pro 产品,但其近期对 Windows XP Pro 技术支持在2014年4月8日停止的正式宣告,即代表 Microsoft 将不再为此操作系统提供安全更新。为确保嵌入式平台的长期可用性及可靠性,研华科技提供了确保 XP Pro 系统安全的方案。
透过McAfee 嵌入式控制解决方案保护XP Pro系统
对于想要维持目前应用程序XP Pro 架构的客户,在安全性的顾虑可透过,McAfee 嵌入式安全技术提供的解决方案。与一般防毒技术不同的白名单控制技术是只让已知良好且获信任的软件执行,而非阻挡已知的恶意软件。白名单一旦建立启用,系统即被锁定于名单内的软件,名单外的程序或代码无法执行,且名单内的程序或代码无法修改,藉此确保以 XP Pro 为核心的应用程序可在无其他风险或无法控制系统在现场使用状况的情形下安全执行。
引导升级至WES2009 或 POSReady 2009
Microsoft 承诺Windows Embedded OS 都会有10年产品支持生命周期, 除了XP Pro之外, 以 Windows XP Pro SP3 为核心的 WES 2009 及 Ready2009 是欲继续使用 XP 平台客户的选项之一。要变更修改应用程序并不容易,短期内要转移到 Windows 7 或 Window 8 也非易事,因此 WES2009 或 POSReady 2009 对客户都是不错的选择。
Windows Embedded Standard (WES) 2009 提供可充分客制、只含客户应用程序所需软件的模块化 Windows XP Pro 版本,以删除用不到的程序,同时减少可能的漏洞风险。POSReady 2009 是一套以 Windows XP Professional SP3 为核心,且针对服务点( Point of Service)解决方案经过优化操作系统,具有与其他 Microsoft Windows Embedded 系统不同的独特功能。
短期而言,由于 WES 2009 及 Ready2009 都是以 XP Pro SP3 为核心,因此原本以 XP Pro 为基础的应用程序都可在 WES 2009 及 Ready2009 上执行,对于不想变更程序但需要长期技术支持的客户,转移到 WES 2009 及 Ready2009 会是选择。若以长期而言,我们还是建议新系统应改用 Win7 或 Win8,以降低未来的营运风险。