来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-04
记者:李光焱
虽然4G商用半年,但基站偏少网络覆盖差,手机信号弱,仍有无法在线也打不了电话的情况时有出现,不过,如果运营商用上了超导链路系统后,手机用户将无此烦恼。
近日,笔者从第三方检测机构进行的一项测试结果报告上获悉,使用超导LTE射频前端系统(即超导链路系统,BL)可大幅提升TD-LTE基站性能,大幅提高信号灵敏度,在适当减少基站数量的条件下可以提升手机接通率。
并且,减少基站建设可大幅节约资金还利于环保。
通信基站不用越建越多?
笔者从这份由广州特信网络公司和华为技术公司共同委托的检测报告中看到,4月29日信息产业广州移动通信产品质量监督检验中心进行检验,检验项目包括上行速率对比测试、超导链路系统(BL)噪声系数、BL带内增益和BL带外抑制测试等。检测报告显示,在不加干扰条件下,在小区中点测试TD-LTE系统和超导TD-LTE系统的上行速率,网速提升低37.4%,达到59.7%。而在加干扰条件下,网速提升低109.4%,竟然达到2800%。其他测试项,亦表明BL改善明显。与之相比,一份由华为技术公司盖章的测试报告则表明,在小区中远点上下行通信速率可提升月26%~74%,加强抗干扰能力后提升范围为25%~280%。
据广州特信董事长廖晓滨表示,相比2G/3G,4G频率更高,理论上单基站覆盖面积更小,为增强用户体验,4G时代运营商必须建设更多的基站。事实上,由于干扰和场景障碍的客观存在,每个基站都达不到覆盖和容量。此外,由于干扰、场景变化和环保等诸多因素,密集城区每年拆除的基站比例在5%左右,而且重新建站很困难。还有海面、沙漠、农村及交通干线的覆盖,都令三大运营商头痛不已。超导LTE技术可以以低的成本,大大提升基站性能,减少站址建设。
“2014年全国新建LTE基站规模将达20万个,预计投入建设费用800亿元,5年内超过5000亿元。而且基站的租金、电费、人工运维费用也是一笔巨大的开支。”从事30余年通信业的廖晓滨预计,在运行费用方面,城市每基站机房年租约5.4万元,年耗电费用约3.6万元;农村每基站机房年租约3.4万元,年耗电费用约3.6万元。如果利用BL减少LTE基站数量的1/10,5年可节约成本千亿以上。
BL不是城中村信号放大器
据笔者了解,特信的超导LTE技术应用在LTE基站,主要作用是降低系统噪声,提高系统抗干扰能力,提高频谱和系统利用率,提升数据传输速率和扩展传输范围。将BL设备通过一根数据线与华为通信基站设备相连,无需额外施工,消失安装即可扩大信号覆盖范围。但这一加大网络覆盖的系统,是不是就像广州城中村中常用的手机信号放大器?
此前,E天下就曾报道,城中村因为“握手楼”等原因,手机信号弱,因此有房主就购买信号放大器以“抢占”更多的信号。对此,廖晓滨表示,BL与手机信号放大器不同。信号放大器是在常温下工作,令信噪比恶化且有电磁污染。而BL则在低温零下200度环境中工作。“会提高信号灵敏度,并且去除噪音。”他说。
另外,他还介绍,BL设备不会增加基站发射功率,而是改善接收功率。“手机信号弱不容易打电话,主要是手机信号向基站回传弱所导致。”他解释,BL设备增强了手机端的发射功率,因此提升了手机接通率。
不过,笔者从BL与电信运营商的前期试验性应用报告中也看到,运营商证明其“有效”,但效果并不如前述检测报告“惊人”。目前,特信已经完成了BL的TD-LTE室内机的研制,更多新产品正在研制中。其规模应用效果到底如何,有待运营商和手机用户“实战”继续观察。