来源:OFweek电子工程网
时间:2014-06-03
OFweek 电子工程 网讯:苹果在全球开发者大会上面发布了两个操作系统iOS 和OS X的版本预览。两个新一代的系统更多的是进行过去功能的修补而非革新。
iOS 8:语音短信功能对现有市场冲击有限
我记得在iOS 6刚刚发布的时候,当时我担心苹果在市场上的占有率,会不会导致它的一些内置的软件有垄断之虞,第三方的工具可能都会受到苹果的影响。当时正是苹果推出自己的地图产品的时候。除了我之外,有很多人也在担心谷歌地图所受的影响,因为谷歌地图曾经是在其他的应用调取时被调出来的缺省地图,而现在却被苹果自己的地图所替代。当时苹果还发布了Siri,而这个语音助手也跟国内正在一窝蜂涌起来的各种同类产品正面撞车。
事实证明,这样的事情后来没有发生。因为苹果的影响力根本就没有那么大,对于国外的开发者来说也是可以泰然处之的,就更不用说好像是来自另外一个星球的中国开发者。苹果做这些东西自身的不足也帮了大忙。苹果地图出现之后的一年时间当中,总是磕磕碰碰的出现地图数据错位,以及导航失灵等情况,以至于苹果不得不为地图的缺失而公开道歉。
这一次在iOS 8和OS X当中,苹果又整合进去了一个似曾相识的功能,就是在iMessage当中可以按住发送语音。iMessage这个替代短信的应用到底有多少人用?其实说多不多,说少不少。使用iMessage进行垃圾营销,已经得到了舆论的重视。但是它无法到达更多地使用安卓系统的用户。
苹果之后,小米和魅族的都推出了网络短信的功能,也是跟iMessage的原理一样,只有两方都是用自己的系统才能接收到。这种标准上的不统一,无意中就形成了自己战斗力的降低。只要iMessage和环聊能够互通的话,运营商的常规短信寿终正寝的日子可能就不远了。但从目前的情况来看这还很难。同理,微信、Line、WhatsApp等即时消息软件都根本不用担心自己的命运受到任何影响。它们还有贴纸、游戏等丰富的平台,早已经超出了一般聊天的范畴。
虽然库克毫不犹豫地讥讽说,那些购买安卓系统的人只不过是因为他们买错了,然后想要换一个体验更好的。但是iOS 8当中有很多新的细节都是跟安卓非常像的,比如说通知中心里面可以直接做操作,在原生安卓和其他一些修改版ROM当中都有体现。当然在我心中,iPhone的定位就像是锤子手机的定位一样,这些人群都不太愿意去修改默认设置和去做个性化的调整。在经过调整和搭配之后,安卓手机其实在易用性上是可以超过iPhone的,但是这费时费力,从缺省选项上来看,苹果更胜一筹。
OS X Yosemite:有望成为Mac普及时代的入门系统
桌面系统OS X的更新也值得一提。因为现在,越来越多的人开始使用苹果的台式机和笔记本进行日常活动,而且也证明OS X系统也并非之前所想的那么不可接受,并非那么非Windows不可。其实在这背后反映出来的,还是中国人消费水平有很大的提升。时间如果倒回5-6年前,苹果绝对是奢侈品,所以才会有高贵冷艳之感,也才会有那种看到有人在苹果机当中跑Windows就会义愤填膺的感觉。现在Mac已经能够作出我们绝大多数日常上网的操作,而其中的一些客户端的表现也要远远的强过Windows版。所以这个系统一定会在更多的人群中普及和被认识。