• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安捷伦科技推出雷达电子战建模和验证平台

来源:EEWORLD
时间:2014-06-03

分享至:

移动场景和波束赋形加速雷达系统的设计与验证

安捷伦科技(NYSE:A)日前宣布,Agilent EEsof EDA W1905 雷达模型库现已增加新特性,能够仿真移动三维雷达场景和相位阵列自适应波束赋形。

新增建模功能有助于雷达系统工程师降低设计验证成本,加速雷达系统开发。此外,通过结合SystemVue仿真软件和测试设备,在整个研发过程中模拟仿真实际雷达电子战环境,可以减少对昂贵现场测试和专用硬件仿真器的依赖。

W1905 雷达模型库是 SystemVue 仿真软件的选件;后者是安捷伦用于电子系统级设计的首要平台。新增功能在雷达数字信号处理模型之上添加了惯性建模“层”,可以仿真每台发射机、接收机和标靶(target)的 3 D 定位、速度、旋转和波束赋形指向,有助于建模工程师建立重要的航空、舰载和多台站场景或环境。结合动态可控天线阵列模型和自适应数字波束赋形模型,可以在加入杂波、干扰、干涉信号和射频损伤等因素下评估雷达抗干扰和雷达对抗的有效性。

SystemVue 作为帮助雷达构架师涉足其他重要研发领域的“系统级综合仿真平台”,具有以下优势:

支持浮点运算、C++ 或 HDL 的基带算法设计界面;
由安捷伦先进设计系统(ADS)和 EMPro 三维电磁场软件提供精确的射频模型;
业界的宽带测试和测量设备,如Agilent M8190A 任意波形发生器和 M9703A 8 通道数字化仪,可生成和捕获仿真波形用于硬件验证;

此外,还可连接外部应用选件,如 Analytical Graphics 公司的 STK 软件。
SystemVue 把新增的仿真场景与一流的雷达参考设计库相结合,使雷达系统构架师能够借助这款商业工具,经济高效地验证雷达和电子战体系结构,而且确保安全地使用他们自己的知识产权(IP,intellectual property)。

安捷伦电子系统级仿真产品经理 Daren McClearnon 表示:“多功能的商业化系统级测试系统因其降低项目开销的优势,广受雷达系统设计工程师和系统测试工程师的青睐。开放的、可重复配置的 SystemVue 软件可以优化研发周期的各个环节,极大地减少了对专用验证硬件的依赖。”

安捷伦已于 5 月 20 日至 22 日在俄亥俄州辛辛那提市举办的 2014 IEEE RadarCon大会上展示了SystemVue 和更新的 W1905 雷达模型库,此外,还将于 6 月 1 日至6 日在弗罗里达州坦帕市举办的 IMS 2014/IEEE MTT-S大会上进行展示(1133 展台)。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻