• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LG全球发布新旗舰G3:2K屏幕是亮点

来源: 新浪手机
时间:2014-05-30

分享至:
   
简洁设计是LG G3的设计理念
右侧的凹槽可以轻松打开G3后盖
LG G3的实体按键都设计在背部,自拍变得更容易
可拆卸外壳,电池是3000毫安时,支持MicroSD卡拓展,使用MicroSim卡
无线充电外壳Quick Circle Case在G3正面留出了圆形操作小屏幕
底部有耳机孔、麦克风和MicroUSB接口

  新浪科技 郑峻 发自美国旧金山

  新浪科技讯,北京时间5月28日凌晨消息,韩国智能手机厂商LG今日在旧金山、纽约、伦敦等地召开全球发布会,同步发布旗舰手机G3。5.5英寸的UHD超高清屏幕是这款手机的卖点。

  G3的屏幕尺寸从G2的5.2英寸扩大到5.5英寸,UHD超高清屏幕的分辨率达到2560*1440,这也是目前主流厂商中首款配备2K屏幕 的。G3的屏幕显示效果极为细腻,与目前主流的1080P智能手机具有明显的优势。但得益于超窄边框设计,G3的三围尺寸只有146.3毫米长、74.6 毫米宽以及9.15毫米厚,和其他厂商的5英寸屏幕手机尺寸相近,整机重量150克。

  G3搭载的是Android 4.4操作系统,配备了高通(80.46, 0.58, 0.73%)骁 龙四核处理器MSM 8974,主频为2.3GHz,分成2GB内存/16GB存储空间以及3GB内存/32GB存储空间两个版本上市销售。手机使用的是MicroSim卡,支持LTE网络,并支持MicroSD存储卡拓展(LG宣称支持2TB拓展,但目前市场还没有这么大容量的MicroSD卡。

  拍摄功能也是LG G3此次的主要亮点。G3的后摄像头为1300万像素,前摄像头为210万像素。G3使用了光学防抖系统,近似于诺基亚(7.86, 0.02, 0.26%)高端旗舰上的效果。激光对焦系统的加入,使得弱光下抓拍更加轻松。在实际拍摄中,用户只需要点击屏幕就可以完成拍摄。G3还为自拍者设计了手势拍照功能,用户对着前摄像头挥手抓拳,G3就会自动启动3秒延时自拍。

  LG在发布会上强调了这款手机的设计理念:简洁就是新智能。G3的正面和四周都没有实体按键,而将开关键和音量调节键设计在了背后的摄像头下方。机身整体设计简洁典雅,金属拉丝涂层的加入使得后盖具有了金属的质感。

  这款手机的底部是MicroUSB接口和耳机接口。微微呈现弧形的背面则包括了激光对焦、主摄像头和双闪光灯、音量调节键、开关键以及麦克风 孔。G3使用的是3000毫安时可拆卸电池。通过机身右侧的凹槽,可以轻松打开后盖更换SIM卡和电池。LG强调,此次G3无论什么版本都可以更换电池。

   数款智能应用也是G3的主要亮点,包括:SmartCleaning智能清除系统缓存、SmartTips未使用功能提示、Content Lock内容隐藏以及Kill Switch远程锁定功能。值得一提的是,LG也加入了计算用户运动量和热量消耗的健康类应用LG Health。

  LG还为G3设计了智能外壳Quick Circle。该手机套支持无线充电Qi系统,可以搭配LG或相同标准的无线充电板进行充电。合上手机盖后,G3上面会留出一个圆形屏幕面积。用户轻击这 个圆形屏幕,就可以完成拍照片、听音乐、打电话、看短信等简单功能,而不需要完全打开手机套。

  LG G3暂时有黑、白、金三种颜色选择,但在发布会的宣传片中还出现了蓝色和红色。LG没有宣布G3的具体上市时间和定价信息,只表示会在今年夏天晚些时候在全球发售。

  按照市场调研机构Strategy Analytics统计,LG去年智能手机销量为4800万部,较2012年增长一倍。按照IDC的统计,LG目前全球智能手机占有率为4.8%,排在三星、苹果和华为之后位列第四,但距离第三位的华为仅有0.1个百分点。如果按照营收统计的话,LG仅次于三星与苹果。在美国市场,LG也超过了摩托罗拉和HTC,位于苹果和三星之后。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻