来源: 新浪
时间:2014-05-30
5月29日下午消息,显示面板制造企业LG Display将于下周开始的国际信息显示学会显示周上(SID 2014)展出首款分辨率达2560×1440,像素密度达491ppi的Quad HD显示屏幕。此外,曲面OLED、超高清OLED等大尺寸显示屏幕等产品也将同期展出。
据了解,在SID 2014上LG Display将展出大尺寸电视用高端显示屏幕、移动终端用高像素密度显示屏幕、超高清液晶电子白板以及透明商用显示屏幕等几大类产品。
其中大尺寸电视用屏幕将涵盖目前热度的55英寸、65英寸、77英寸超高清曲面OLED电视,以及65英寸和105英寸的IPS超高清曲面LCD电视,超高清曲面电视分辨率达到全高清(1920×1080)电视的四倍,显示效果更为细腻。
在移动显示终端方面,LG Display将推出首款分辨率为2560×1440,像素密度达491ppi的Quad HD显示屏幕,其清晰度达到普通高清(1280×720)的4倍,而且在色彩显示上也有提升,这款屏幕推出后将成为目前像素密度的移动端显示产品。在小尺寸面板领域,34英寸WQHD显示器和13.3英寸Quad HD笔记本电脑用显示器也将亮相。
除消费类显示终端外,SID2014上还将展出更多商用显示设备。LG Display推出的全球尺寸98英寸超高清液晶电子白板和47英寸透明显示器、视频艺术墙和47英寸的户外显示屏等产品都受到业内关注。超高清液晶电子白板的清晰度能够达到高清级投影仪式电子白板8倍以上,47英寸透明显示器的透明度高出现有量产产品3倍,透光率达到17%,而视频艺术墙则由四个具有全球窄边框,仅3.5毫米的55英寸面板构成。