来源:龙芯俱乐部
时间:2014-05-30
龙芯俱乐部与OpenWrt中文网OpenWrt-DreamBox开发中心合作,成功将OpenWrt移植到逸珑8089龙芯2F笔记本电脑上。据介绍:Loongson2F可以运行OpenWrt,既可以在x86电脑上编译在龙芯本上运行的OpenWrt,也可以在MIPS的龙芯本龙芯电脑上编译,可以做龙芯智能路由器,智能家居之类的应用。龙芯俱乐部将在下半年的“龙芯开源技术应用竞赛”中推广基于OpenWrt系统的龙芯智能路由器应用于智能家居。
据了解,OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。同时,它还提供了多个已编译好的软件,而且数量还在不断增加,而 OpenWrt SDK 更简化了开发软件的工序。此前OpenWrt大量应用于各种路由器产品中,在智能设备热火朝天的时候,OpenWrt系统成为了智能设备重要的系统软件,据报道小米路由器和极路由都是基于OpenWrt系统的深度定制,考虑到 MIPS架构的芯片是路由器产品的使用的主流芯片,开发龙芯基于OpenWRT系统的家庭智能路由器是非常合适的。
本次OpenWRT移植的龙芯平台是逸珑8089龙芯2F笔记本电脑,在龙芯俱乐部网站上社区限量特供价低配置的仅219元,160G硬盘配置的379元,可以说是便宜的Linux学习和开发电脑。
据悉龙芯俱乐部将在下半年组织“龙芯开源技术应用竞赛”活动,对基于龙芯笔记本电脑和开源龙芯主板的开发进行奖励,活动中将鼓励基于OpenWrt的竞赛项目,并将其作为智能路由器运用在智能家居竞赛主题中。相信龙芯智能路由器进入家庭的时候不远了。