来源:EEWORLD
时间:2014-05-29
以IGBT(绝缘栅双极晶体管)为代表的电力电子器件正被广泛地应用于电机驱动、光伏逆变器、电动/混合动力汽车、铁路牵引、工业、消费电子等多个领域。可靠性是考核电力电子器件品质的重要指标,因为在电力电子器件使用的过程中,要面对上万次甚至百万次的功率循环要求,功率循环和热量会导致器件出现焊线老化降级、金属层错位、焊接失效、硅芯片和基板分层等老化降级问题。所以,功率循环失效测试在生产和使用电力电子器件的过程中就显得尤为重要。
传统的功率循环失效测试需要在实验室对器件运行多次功率循环然后进行失效分析,并且重复这个过程多次直至器件完全损坏并确定失效原因。这样的做法存在着诸多不足:首先这是一个十分费时的过程;其次在工艺过程中不能“在线”指出失效,只能事后识别;再者,失效原因需要实验分析,是一种从封装内部找原因的做法。
相交于传统测试方法的费时与滞后,Mentor Graphics推出的MicReD 1500A功率循环测试设备为功率循环失效测试提供了一种简捷、高效的途径。
MicReD 1500A功率循环测试设备是基于Mentor Graphics公司在业内独特的MicReD T3Ster瞬态热测试技术而进行工业化开发和应用的设备,可以为MOSFET、IGBT和通用的两极功率器件提供全自动的功率测试和循环,多可同时对3个样品进行测试。在测试过程中便可实时记录电流、电压、和芯片温度等诊断信息并通过“结构函数”辨别封装结构中的变化和失效。MicReD 产品经理Andras Vass-Varnai指出,该设备具有实验室级别的精度,能够缩短总测试时间达到十倍以上,设备具有人性化的触屏界面,不论是专业人员还是生产线操作人员都可以快速上手使用。
MicReD 1500A功率循环测试设备可以提供为1500A的电流,目前应用于地铁的IGBT需要800A电流,新能源汽车需要600A,风能需要1500A及以上,MicReD 1500A功率循环测试设备可以覆盖大多数IGBT的应用。
据Andras Vass-Varnai介绍,MicReD 1500A功率循环测试设备面向的客户群体主要有:电力电子器件生产商、模组设计和制造商以及高可靠性产品制造商。旨在帮助客户设计出更可靠的产品或提供更精准的产品验证。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。