• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

意法MCU平台化战略再扩张 推出STM32L0 (1)

来源:EEWORLD
时间:2014-05-28

分享至:

尽管ARM Cortex-M0+低功耗MCU内核推出已有一段时间,但全球排名的ARM MCU供应商意法半导体2014年5月才刚刚发布基于Cortex-M0+的全新一代MCU STM32L0,此前,NXP、飞思卡尔、Atmel等多家公司推出Cortex-M0+产品已有一段时间。

不过意法半导体亚太区微控制器市场及应用总监James Wiart认为有的是时间与空间去拓展市场。“我们拥有广泛的ARM MCU用户基础,在目前所有的用户基础里,他们看今天的项目或未来的项目一定会有不一样的需求,这个不一样的需求会有一部分存在低功耗的要求,所以我们需要给客户提供更多的选择,L0出来后,可以满足我们客户对于更低功耗产品的需求。”James补充道,“STM32L0并不是意法半导体首款低功耗产品,此前我们也有STM32L1及STM8。”

   

    从左至右分别为:意法半导体中国区微控制器市场部高级经理曹锦东、意法半导体STM32超低功耗系列微控制器市场经理 HAKIM JAAFAR、意法半导体大中华与亚太区微控制器市场及应用总监 JAMES WIART

广泛的产品线平台布局

从简单的智能手环到三星的智能手表,手机里的SensorHub,所有跟低功耗需求相关的地方都离不开ST MCU。以智能手表为例,以前的产品都是采用功耗较高的MPU,这就导致需要更大容量的电池,这并不符合可穿戴设备的初衷。而随着STM32F42高性能MCU的发布,在不损失性能的同时大大降低了处理功耗,自然得到了广大可穿戴商的青睐。包括三星、sony等手表产品都采用了意法半导体的方案。而对于智能手环等简单计算的可穿戴产品,则可以使用更为廉价且功耗更低的产品,比如之前提到的STM32L0。

“实际上我发现我们的很多客户还是在使用STM32F1(意法半导体早推出的款32位ARM MCU)进行开发可穿戴设备,但我们所有的产品无论是软件、I/O接口等都是兼容的,客户可以很容易的迁移至更适合他应用的处理器。”意法半导体中国区微控制器市场部高级经理曹锦东表示,“我们有接近600种32位ARM MCU产品,这正是我们的目标——构筑广泛的产品线平台。”

    STM32L0的目标市场

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻