• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

脱离Intel掌控 苹果传推ARM架构Mac产品

来源:经济日报
时间:2014-05-28

分享至:
   相关消息指出,苹果可能着手研发、测试采ARM架构处理器Mac系列,并且将搭载兼容ARM架构的新版OS X操作系统,未来或许将进一步让MacBook系列产品带机使用时间更长。


ARM架构处理器效能直逼x86 电力损耗更低

根据9to5Mac网站引述MacBidouille网站消息指出,苹果可能正着手研发、测试以ARM架构处理器的全新Mac系列产品,并且将搭载兼容ARM架构的新版OS X操作系统。此外,消息来源也表示苹果预计将于键盘模块内配置面积更大的多点触控板。

就MacBidouille网站消息来源说法,全新搭载ARM架构处理器的Mac系列,将包含iMac、Mac mini,以及13寸的MacBook系列产品,其中iMac与MacBook系列将可能配置4组或8组ARM 64四核心处理器,而Mac mini则仅将配置4颗ARM 64四核心处理器。另外,MacBook系列可能将以新款MacBook Air设计为主,并且进一步延长整体电池使用时间。

苹果自行设计处理器非难事 但还不会太早进入市场

先前已有不少传闻指出苹果计划将Mac系列产品改用ARM架构处理器,藉此降低平均耗电量,并且拉长电力使用时间。由于目前ARM架构处理器效能已经比以往更为显著,甚至直逼既有x86架构处理器表现,因此不少看法均认为苹果将再次更换产品处理器架构,减少使用Intel供应处理器产品。

由于目前苹果旗下iOS装置均使用ARM架构处理器,同时先前也已经收购P.A. Semi、Passif等微处理器设计厂商,并且具备三星、台积电等代工合作厂商,原则上自行设计可与Intel产品比拟的ARM架构处理器并非难事。

不过,先前也有看法认为苹果仍会观望市场使用需求,预期不会太快将全系列产品全面导入ARM架构处理器。在采用Intel x86架构处理器之前,苹果曾经使用Motorola 680X0处理器,以及后续由苹果、IBM、Motorola合组AIM联盟发展的PowerPC处理器。而在每次架构转换时,苹果大多会预留一些准备时间,让消费市场准备适应。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Onlinecomponents Master 安富利

更多新闻