来源:网易科技
时间:2014-05-28
“智能家居的风还没来。”在上周的2014智能硬件开发者大会上,小米副总裁黄江吉这样说,台下是深圳的一干智能硬件创业者。
会场外的展区中,一些技术提供商和平台商正在展示自己在智能家居上的新技术和新概念,来参展的人问的多的问题,就是“你们这个产品是干什么的?”几公里外的华强北,记者寻觅了一小时才找到一家卖智能硬件的小商铺。
圈内热,圈外冷,大多数人搞不懂,已经成为了智能家居的三大特点。
“我的手环记录我睡眠、起床,那为什么不检测到我要睡觉的时候把电视、音响、电灯全部关掉,窗帘拉上,检测到我起床的时候再打开?”黄江吉的想法和现场很多厂商眼中的智能家居概念一致,在他们眼中,甚至可以说现在没有出现一款真正意义上的智能家居产品。
智能家居1.0:物联网在哪儿?
5月11日,墨迹天气发布智能空气检测产品“空气果”,尽管墨迹天气CEO金犁用乔布斯、谷歌甚至毛泽东的理念来包装这一先进产品,不过在之后为数不多的评论中可以看出,这款产品并没有被业内普遍看好。一名观众称,它除了告诉我家里空气很糟糕,外面更糟糕以外什么都做不了,而我却要为此付出900多块钱。
在点名时间上,从智能灯、智能开关、智能音响到智能牙刷一应俱全,而智能的概念无非是通过传感器和通讯模块连接到WIFI,并通过云服务器连接到手机,甚至直接通过WIFI连手机,实现用智能手机操控。
设备之间互相独立,形成信息孤岛,然后通过路由器联网,通过手机控制,成为了目前大多数智能家居产品的典型特征。
这带来了三个问题:
1、这个层面的智能化只是控制的智能化,控制设备从按钮、遥控器变成了手机、手势或语音,从近距离操控变成远程操控;
2、每个厂商都希望占据用户的手机,如果没有一个足够强势的平台来解决这一问题,后的结果是用户手机中控制电器的APP就可以占好几屏。
3、用户需要为这一层面的智能化付出高昂的经济成本,却没有产生相应的效益。
在点名时间10*10大会上,点名时间CEO张佑概括了物联网的三大特性:1、全感应检测+全自动服务,智能硬件“去开关化”;2、智能联动;3、实时联网,独立运作。
张佑将包括智能家居产品在内的智能硬件分为输入设备和输出设备,输入设备负责数据采集,特点是尽可能的隐形、长期不用换电池以及便宜,而负责执行命令的输出设备则将颠覆传统的卖货商业模式。提供完整的智能家居服务需要同时具备两个端+手机和云。
三诺电子智慧家庭事业部副总经理彭晓峰的观点与之暗合,他表示智能的真正意义在于不需要人的参与,比如空气检测器检测到室内PM2.5很高,室外很低,数据上传到云端综合计算后得出的结论不是打开空气净化器而是开窗,如果同时检测到外面刮风下雨,判断出还是需要开空气净化器,这是基于设备之间的联动产生的智能。
事实上被谷歌巨资收购的Nest已经在一定程度上实现了这一智能概念,Nest Labs推出的智能温控器可以记录用户的使用习惯,形成数据,在云端对数据进行分析,再控制温控器自动调节到用户舒适的温度,而不需要通过手机APP来人工控制。
谁来解决平台问题?
“互联互通哪有你说的那么容易?”海尔智能家电的一名负责人郝磊(化名)说。
海尔试图通过U-Home系统解决这一问题,通过U-Home,海尔品牌的家电可以实现互联,不过前提是用户使用的家电必须全部是海尔的,这是一个封闭的系统。
一名前美的智能家电的销售经理称,此前美的和海尔在智能家电上打过价格战,作为传统的家电企业,他们做智能家居的目的还是销售产品,用智能的概念提升销量,然后通过一个封闭的体系让产品之间互相带动,但是后两家发现,,买的起这一价位产品的消费者更多的会去选择三菱等日本品牌,第二,没有用户会只选择一个品牌的家电。
郝磊称,即使一个厂商明白需要互联互通,去做开放平台,作为竞争对手的其他厂商也未必会买单,另外核心的云计算和大数据能力不是传统厂商的专长,就像一个人有了手脚五脏没有大脑,那仅仅是一坨肉,只有有了大脑才成为人,一家厂商明白了,其他的未必明白,都明白了,未必有这样的能力,即使有这样的能力,受制于传统的经销模式,也未必能接受这样的玩法。
于是出现了三诺、风向标、万兴、欧瑞博等大量的第三方平台,希望以第三方的身份与家电厂商合作,让其内置自己的芯片并使用自己的云服务,从而实现智能家居产品的互联互通。
风向标希望通过充分开放的第三方平台身份打破智能家电之间的隔阂,创造一个智能硬件的生态,甚至把手表、手环等智能硬件整合进来,和所有的家电、家居产品形成一体,终实现理想中接近人工智能的智能家居。
在北上广深这样的厂商并不少见,不过问题依然存在,,他们需要说服家电厂商放弃自己的平台转而采用第三方平台;第二,智能化带来了成本和价格的上升,但是并没有刺激销量的上涨,云平台、智能化也就失去了意义;第三,他们的云端技术和数据处理能力如何和百度、小米甚至谷歌相抗衡?
风向标科技商务拓展部部长任格表示,目前的难题还是销量,智能家居要让消费者觉得对自己有价值,要经常使用,然后才会带来大数据,然后云计算才有意义。
或许互联网公司的加入会让这一链条更加完善,彭晓峰认为终突破这一瓶颈的是谷歌,它负责云端数据的处理、分析和逻辑判断,也就是“智能”的部分,家电产品负责数据采集,第三方平台解决互联互通。海尔智慧家庭北京创新公司总经理熊赓超表示,传统企业和互联网企业可以有非常好的合作,大家做自己擅长的,非常开放地去做一个平台,而不是各做各的平台。
智能家居有没有入口?
当小米、360纷纷推出路由器时,业内一度认为路由器将成为智能家居的入口。
这一判断成立的前提是所有的家电产品通过WIFI连接。在这次硬件展上,这一连接方式却没有得到很多厂商的认同。GreenPALN试图通过电力线载波通信技术来实现家电的互联,三诺和风向标则整合了WIFI、蓝牙、ZigBee等多种通讯标准。
ZigBee是一种短距离、低功耗的近距离无线通信技术,智能硬件通过内置的模块以ZigBee的方式连接到一个中转设备,中转设备通过WIFI连接云服务器和手机,实现智能操控。
由于功耗、安全性、信号强度、覆盖范围等问题,WIFI并没有成为选择,ZigBee、蓝牙、电力线等方式依然存在一定市场。彭晓峰表示,未来的智能家居一定不是一个产品控制所有,而是分布式网络,对带宽、功耗要求不同的产品使用不同的连接方式,所以很难一家独大。
不过张佑对此持不同看法,他认为智能硬件应该实时联网,输入、输出设备以及手机分别与云端相连接,三者通过云服务实现互联互通,而蓝牙等近距离传输方式将被抛弃。
“现状不是一群猪在等着台风,而是一群猪凑在一起吹气试图吹出一阵台风。”一名观众这样形容智能家居的现状,不过从互联网巨头到创业公司,都看好智能家居这一大方向,目前需要打通的是“联动”环节,而这一环节中或许蕴藏着一个新的大平台的机会。