来源:EETIMES
时间:2014-05-27
PRPL的成立,意味着广泛的开发人员、企业与消费者社区带来更佳的效率、可移植性与相容性。开发人员能够汲取大量资源来开发应用程序与设备,而这些共享的资源来自成员公司秀的人才团队为B2C和B2B市场创造的开源的创新技术。这些高效、优化、互操作和可扩展的开发工作将使用超高效率的MIPS架构,以获得独特的功能效益。此外,MIPS架构还在诸如硬件多线程, 32/64-bit兼容性和硬件虚拟化领域设备具有独特性能。
PRPL初期树妖针对的领域包括数据中心,网络,数字家庭和嵌入式/物联网。Imagination打算通过PRPL,将基于MIPS处理器的社区进行汇聚,给为所有的 MIPS 使用者提供的免费工具链、相关程序库、通用平台、调试器、探针和软件,以及开发环境等。
每个成员企业将提供基于其特殊专长,为PRPL共享价值,并专注于自己的核心领域,并相应地将参与具体PRPL工程组(PEG)。比如高通公司就将重点放在了网络,推出了促进各地的运营商级OpenWrt的社区活动。
针对Linux社区, PRPL将有助于常用的MIPS os,包括Android ,Arch Linux , CentOS、Chromium OS、Debian、Fedora、Gentoo、MEOS(MIPS 嵌入式 OS)、Montavista、OpenWrt、Redhat、Tizen、Ubuntu、WebOS和Yocto 等,此外,还有更广泛的全开放的源代码库, LLVM ,内核, UEFI ,gcc, buildroot的,优化MIPS / SDK使用。