来源:EEWORLD
时间:2014-05-26
模拟,混合信号和DSP供应商ADI日前公布了二季度业绩,总营收6.95亿美元,环比增长5.5%,同比增长11%,其中包括工业、汽车及通讯的总营收占销售额的89%。
ADI公司的总裁兼CEO Vincent Roche表示:“销售额增长的原因是ADI的大客户们的订单数增加。”
“除了我们大客户保持乐观预估之外,我们所有终端市场的订单量都较上季提高,订单出货比已超过1。”CEO说道。
工业部门的营收占ADI总销售的的47%,,销售收入同比增长5%,环比增长13%。主要原因是仪器仪表、无线及半导体测试设备等行业的增长所致。从工业部门的销售区域来看,欧洲和北美地区的销售额占据了整体的2/3。
“工业是ADI公司的重中之重,其中有我们赖以生存的成千上万多元化的客户群,以及我们所关注的长生命周期产品,并且可以给我们带来持续的盈利能力。”Roche说,“我们相信,工业界需要更多的智能,连接,以及高能效产品。”
通信基础设施部门营收同比增长25%,环比增长11%。目前通信占ADI的总营收达23%,增幅的原因是因为美国和中国等市场大力部署4G LTE。
汽车占ADI公司二季度营收的19%,营业额增长10%,同比持平环比增9%。上升动力主要是因为车身对于电子的需求增加以及数量特别是高档车的增加,增加内容和车辆的单位增长。此外,随着收入改善,新车不断加入更多的安全功能,例如基于雷达的先进驾驶辅助系统,这些都成为ADI的重要业务增长点。