• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

锤子手机T1深度拆解+评测:3000+究竟值不值?

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-26

分享至:
  • OFweek 电子工程 网讯:锤子手机T1发布已经过去几天,但关于锤子手机T1的争议依旧不减。在这个厂商们都高喊性价比的时代,老罗却用“认真”来回应大家对于锤子手机T1售价3000+的质疑,这当然不能令人信服,虽然老罗没有过多强调锤子手机T1做工及性能究竟有多优秀,但是心急的发烧友们早就将锤子手机T1的底细摸了透彻,下面我们就来看看锤子手机T1的详细拆解及评测,看看3000+到底值不值?

    锤子手机SmartisanT1评测

    不可免俗的来聊聊基本配置,锤子手机SmartisanT1正面配备4.95英寸1080p分辨率的JDI高清屏幕,拥有503万像素前置+1278万像素的后置摄像头。核心硬件采用高通骁龙801系列MSM8274AC四核处理器,主频为2.5GHz,并拥有2GBRAM+16GB/32GBROM内存组合。续航方面配备一块2570mAh的锂电池。

    锤子手机SmartisanT1评测

    此外锤子T1支持GSM/WCDMA网络,同时在今年年底之前将会推出4G版本。而且还别具匠心的设计了左右两侧双按键,适合左右手不同习惯的用户使用。

    锤子手机配件

    蕴繁于简回归实体按键时代

    这款被多次吐槽效仿iPhone的手机,乍看上去还真是有道理;除了四角的弧度留的非常小,这看上去几乎就是放大的iPhone4/4S。当然传承与抄袭这之间的关系复杂得很也得辩证着看,三星跟苹果互抄互告了多少年,两家都各自风生水起,你又能说何罪之有?

    如果你用习惯了大面积弧面后壳的手机,对于锤子的SmartisanT1你肯定会有不适应,起初还会有点儿硌手;但这无伤大雅。方方正正的设计如今并不多见,苹果、索尼都是代表;得苹果前设计主管的衣钵,锤子SmartisanT1多多少少继承了些苹果的理念,正面为4.95英寸1080p来自JDI的屏幕。

    锤子手机T14.95英寸方方正正的设计

    锤子手机T1底部按键回归原始实体键

    屏幕顶部的听筒巧妙的集合了光线/距离感应器,使开孔更少更美观;下面这是反例。

    锤子手机T1听筒感应器结合在一起

    屏幕底部采用了当年诺基亚功能机上类似的实体键,听上去像怀念诺基亚,其实是为了规避虚拟触控键容易误操作的问题。三个虚拟按键的中央都有非常细小的灯光,不过亮度奇低,只有在特别黑暗的地方才能够起到帮你认清楚三个按键位置的作用。

    锤子手机T1底部实体键设计

    背部惊艳玻璃后壳玻纤中框

    起初老罗表示锤子手机的背部不会采用塑料材质,我们本以为是金属,可后却是玻璃;不过这玻璃后壳做的也成了整机惊艳的部分,特别在灯光下的效果十分炫丽。后壳玻璃材质的采用让整机的康宁大猩猩玻璃覆盖面积达到83.8%。闪光灯及天线触点位于后壳上,中间略凹陷的锤子logo也显得很优雅。

    锤子手机T1背部设计

    机身底部设计非常类似iPhone5/5s,除了没有耳机孔;microUSB接口两侧为对称的扬声器孔设计,不过仅有左侧的出孔内是麦克风和扬声器的组合,右侧的出孔仅为对称装饰用,内侧为天线。两个出孔的靠内侧分别预留了一颗小螺丝孔,安装螺丝可以将后盖锁住。

    锤子手机T1底部麦克与扬声器孔

    锤子机身侧面边框为三段式设计,也是类似iPhone4/4S的一点,不过结构并不跟后者一样;这里由承接屏幕的前边框、中框以及后盖边框三部分组成。中框由玻璃纤维增强的树脂与不锈钢骨架一体成型,金属保证强度而玻璃纤维保证韧性。

    后盖可以轻松上推打开

    老罗吐槽iPhone卡槽为“伤疤式设计”的同时拿出了自己的方案,SIM卡槽开口不位于边框上而内嵌在机身里;联系到前面的螺丝孔,你可能认为没换一次SIM卡需要用螺丝刀拧开一次后盖……其实远没有这么不人性,锤子手机的后盖采取了另外的滑扣锁紧在机身上,结合度也很不错,如果短时间低强度的使用,并不需要给底部拧上螺丝来固定。

    锤子手机1278万像素堆栈式摄像头

    锤子手机T1嵌于机身内部的microSIM卡槽

    锤子手机T1锁住后壳的螺丝卡槽

    锤子手机T1左右各一的调节键

    另外锤子手机边框上特别的设计在于两侧各一的调节键,一般的手机只用一个来调节音量,而锤子手机左侧的调节键还能够用来调节屏幕亮度。当然两侧按键的组合使用,还能够带来非常多的玩法。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻