来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-26
OFweek 电子工程 网:英国Computing.co.uk网站报道称,英特尔将“在几周内”推出首款4GHz处理器。这意味着英特尔和AMD将重新展开关于CPU频率的大战。
新的酷睿i7-4790K“Devil"s Canyon”处理器将是英特尔3款LGA1150接口Haswell处理器中的款。这款处理器的具体参数包括:4个CPU核心,支持超线程,4.4GHz睿频加速频率、8MB缓存、热设计功率88瓦。这款处理器集成了HD Graphics 4600显示核心。
这将是英特尔首次推出主频达到4GHz的主流处理器。英特尔大约10年前,即2004年5月,暂停了与AMD之间关于CPU频率的争夺。当时英特尔取消了对NetBurst微架构的继续开发,转而开发代号为Tejas和Jayhawk的处理器。
随后,英特尔和AMD开始关注在CPU中集成更多核心以及超线程等技术。
AMD比英特尔先突破了4GHz频率大关,不过目前CPU频率已不再像以往一样起到决定性作用。AMD大约1年前推出了FX-9590处理器,默认时钟频率为4.70GHz,而超频后能达到5GHz。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。