• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Mouser供货Atmel SleepWalking SAM-D20微控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-05-26

分享至:

    2014 年 5 月 20 日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应 Atmel Corporation 的全新 32 位低功耗微控制器 SAM-D20 系列产品。此新型 Atmel 微控制器采用 48 MHz ARM Cortex M0+ 内核,并为电容式触摸按钮、滑动条及滚轮用户界面提供了 Atmel 外设触摸控制器。

     Mouser Electronics 提供的此新型 Atmel SAM-D20 低功耗微控制器以需要系统内编程功能的低功耗、经济高效的应用为目标市场。这些微控制器具有高达 256 KB 闪存和 32 KB SRAM,多可提供 52 个可编程输入/输出引脚以及一个 32 位实时时钟/日历 (RTCC)。同时还具有 8 个 16 位定时器,其中每个都可配置为产生频率或波形、具有时间和频率测量的输入捕捉功能或设定执行时间。20 通道的 12 位 ADC 和 10 位 DAC 允许高效采样并生成外部模拟信号。ARM Cortex-M0+ 内核支持 32 个中断,并提供了单周期 32 x 32 乘法器,以具有成本效益的方式支持数学密集型算法。后,Atmel 的外设触摸控制器提供了一个 256 通道电容触摸和接近检测功能。

     低功耗设计通过两个软件可选择的休眠模式加以简化。在空闲模式下,Cortex-M0+ 内核停止运行,而所选外设仍会运行。在待机模式下,除了特别选择要继续运行的功能之外,所有时钟和外设都可停止。一项称为SleepWalking 的附加功能可让微控制器内核进入深层休眠模式,仅在发生重要事件时才会唤醒,这是取代通过间隔定时器轮询外设的一个有效方法。 

    Atmel SAM-D20 Xplained Pro 评估套件可支持开发操作,这是一款用于快速评估和开发 SAM-D20 微控制器的简单硬件平台。该套件基于具有 256 KB 闪存的 ATSAMD20J18,并集成了板载嵌入式调试器,从而无需任何外部工具即可编程或调试器件。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

更多新闻