来源: 中关村在线
时间:2014-05-23
《红楼梦》中有一句诗词“乱烘烘,你方唱罢我登场”形容人世变幻,聚散离合,其实不仅是人生的舞台如此,各种技术的轮替,也有同样的意味,从人力车到汽车,再到如今的飞机和航空器,每一种技术,每一种设备都和人群一样,经历着相同的更替与传承,显示科技也是如此,从走马灯到皮影戏,从投影机到显示器,显示科技如流水一般伴随人们经历不同的时代,今天我们就来盘点一下这些或曾经辉煌,或悄然逝去的显示科技。
4K会惨遭抛弃? 盘点流水般的显示科技
显示的故事要从宋代说起,“宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞”,这就是宋朝的元宵节情景,这样的节日自然免不了猜灯谜,听大戏,很多小孩子也会去看一场皮影戏,皮影戏又称“影子戏”或“灯影戏”始于战国,兴于汉朝,盛于宋代,其算是早的显示科技,此时的显示科技略显简陋,只能用于娱乐,无法推动生产力,但其却是幻灯机的原始状态。不过可惜的是,皮影戏的发展,并没有真正的催生出近代的显示科技,幻灯机的出现要追寻到近代史了。
皮影戏打开显示之门
1654年,也就是英国资产阶级革命后的不久,炮声隆隆震碎了旧世界,各行各业的新发明层出不穷,德国的犹太籍人基夏尔首次记述了幻灯机的发明,其利用蜡烛作为光源,让投影成为现实。之后的工业革命加速了世界的发展,人们开始规模化的生产幻灯机,光源也从初时蜡烛,鸟枪换炮先后改为油灯、汽灯,后改用为电光源,不过此时的显示科技仍旧停留在“小孔成像”的水平,直到1897年由德国人布朗发明CRT显示技术,从此显示科技开始蜕变,真正成为推动人类发展的重要力量。
老式幻灯机
二战过后,CRT显示科技得到了长足的发展,从电视、到显示器再到投影机,CRT技术可为是大放光彩,很多80后也都记得自己家中的CRT大块头,其是真正意义上的现代显示科技,我们也从CRT开始详细谈一谈显得现代科技的转变。
完成任务 CRT显示没有遗憾
CRT是Cathode Ray Tube的缩写,中文是阴极射线管的意思,其显示原理是电子枪发射高速电子,经过垂直和水平的偏转线圈控制高速电子的偏转角度,后高速电子击打屏幕上的磷光物质使其发光,通过电压来调节电子束的功率,就会在屏幕上形成明暗不同的光点形成各种图案和文字。
CRT显示器和液晶显示器的对比
用今天的目光来看,CRT显示技术有着几个天然的优势,就是对比度很高,第二就是画面没有拖影,第三则是天然的广视角,第四是这种技术的颜色表现也非常的良好,其缺点就是有辐射,加上个头大,占据的空间大,尤其是画面的尺寸增大后,CRT设备的体积更是让人无法接受,但是CRT是个成熟的现代显示科技,在液晶显示出现之前,统治了显示器、电视和投影机三界。
CRT投影机又称三枪投影机
由于当时没有其他显示技术的竞争,专家不断对CRT设备进行改良,诸如进行了球面设计成平面,寿命不断延长等多项尝试,加上巨大的市场需求,CRT设备呈现出巨大的统治力,直到如今在很多非一线城市的家中,我们仍然可以见到CRT电视的存在,足见CRT的生命力顽强。
索尼曾经的“特丽珑”电视
时逢改革开放初期,国内对显示的渴望被释放了出来,这时很多人都靠贩卖CRT电视、显示器和投影机发了财,北京中关村曾经出现卖一台投影机赠送一个笔记本的现象,要知道当时的笔记本可是一个高大上的物件,就这样赠送了,可见CRT设备的暴利,那时很多经销商都是在总代门口排队,来多少产品都是一窝端,此时国内的显示科技落后,无法生产成熟的CRT设备,因此着实让日本的厂商大赚了一笔。直到液晶的出现,CRT种种劣势才败下阵来,但是明眼人都知道,它已经完成了自己的历史任务。
开枝散叶 液晶显示雄霸天下
CRT时代落伍了,液晶开始雄霸天下,直到如今我们都生活在液晶显示时代,不来是你掌中的手机,还是你家里的电视,亦或者你办公的显示器,都是液晶显示产品。液晶显示的英文是LCD,也就是Liquid Crystal Display的意思,其不像CRT是利用电子枪激发荧光粉来显示图像,其利用的液晶分子电压可以转变的特性来实现成像的,液晶本身并不能发光。
液晶面板可以做到多种尺寸
液晶面板之所可以点亮,功臣是背光的光源,这种光源开始的时候是CCFL,中文译名为冷阴极荧光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优,随后被体积更小,更加节能的LED背光源所替代,也就是目前通常意义上的LED电视和LED显示器,其只是背光是LED而已。其实LED本身也可以呈现,室外大屏都是RGB LED光源形成的图像,远看效果很好,但是近看就比较粗糙了,其是目前显示科技的一个变种,在这里就不多提了。
液晶显示器中LED背光灯
因此液晶显示的发展经历的了两个背光源的阶段,此外专家们也对液晶分子的排列进行了长时间的研究,从而解读了液晶视角不够宽广,响应速度慢,以及对比度不够的问题,从而使得液晶显示完全替代了CRT,直到如今随处可见的地步。
其实液晶显示拥有背光的模式,并不是理想的显示形式,背光颜色混杂,导致产品的色域低,液晶分子偏转的形式也导致了视角问题,此外偏振光的使用,帧画面的呈现形式,都严重影响使用体验,其注定是一种过渡的显示科技,也一直面临其它显示科技的调整,等离子显示就是和液晶“战斗到底”的首要代表。
谢幕在即 等离子的痛苦争斗史
等离子显示一直和液晶显示叫板,其是全称为Plasma Display Panel,是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。这种显示技术的特点就是没有背光,因此液晶显示诸如拖影,视角以及色彩不纯等问题都不存在了,因为这些问题都是使用背光成像导致的问题,所以虽然如今等离子技术已经逐渐退出历史舞台,但是这并不意味着等离子技术就真的一无是处。
等离子电视的辉煌时代
可以说等离子显示是有一些问题,主要的问题就是烧屏和体积太大的问题,使用过等离子设备的用户都知道如果长时间固定一副画面,等离子的屏幕上就会留下这幅画面的痕迹,即便更换了其它画面,很久也无法去除掉,这就是烧屏的问题,其本质还是等离子设备的使用寿命问题,虽然工程师们也不断的努力,但这个问题一直没有得到根治,此外等离子显示设备的体积也太大,在超薄液晶设备的夹攻下,自然显得没有什么竞争力。
等离子可以做到很大的尺寸
不过这两个问题并不足以杀死等离子,要知道液晶还有伤眼,拖影等众多问题,到现在也是没有什么彻底的解决方案,但是液晶活了下来,并且活得很好,因此等离子的式微绝不仅仅是技术上原因,其在市场的耕耘上,也出现了重大的失误,从而导致了等离子的彻底失败。
等离子原本是松下主导的技术,但是其并没有形成一个联盟,想液晶显示技术相比,松下只在后期才尝试和诸如中国长虹合作一下,但是为时已晚,这让人想到以索尼公司为首的蓝光阵营和由东芝公司“领衔”的HD-DVD阵营的争夺,后也不是因为技术高地而论成败的,主要是另一方的阵营薄弱,技术推广阻力太大的原因。如今等离子已经谢幕,但是液晶又开始面临OLED的挑战,此时恰逢液晶显示迎来了新的升级,那就是3D和4K。
尴尬境地 3D/4K提振液晶科技
3D当然不仅仅属于液晶显示领域,但是其无疑对液晶技术的一个提振,液晶技术发展到如今在分子排列,背光优化以及驱动提升上,都没有太大的空间,产品同质化的现象越来越严重,此时3D横空出世,成为促进销量的催化剂,一时间3D设备风起云涌,布满各大卖场。
3D显示器曾经是各大厂商争抢的产品
此后主动3D技术和被动3D技术还进行过一阵拼争,两者产生纷争主要是一个分辨率减低一个亮度减低,为了实现3D效果到底该如何抉择的问题,不过如今买3D设备的人屈指可数,主要是因为3D片源的缺乏,导致设备没有用武之地,因此关于3D种类的竞争也烟消云散了,人们只有去电影院才会再次带起3D眼镜,基本都是使用主动3D技术了。和3D有同样困扰的就是4K技术了。
3D功能如今已经处于白送的阶段了
4K就是分辨率的简称,其具体的分辨率有很多的变种,比如显示器喜欢使用3840×2160的分辨率,而投影机则是多使用4096×2160,这些都统称4K分辨率,只不过由于领域不同,实际的数值也有差距,但是相比于1080P的水平,画面的细腻程度的确要高出不少。4K分辨率的提升,其实本质上并无新的技术,只不过改动了原有液晶显示的TFT驱动的材质,从而实现了高分的效果,因此其本质上也是提振液晶的技术。
4K设备走在了前面 产业链却不完全
4K目前非常的火热,很多人都以为4K是新的显示技术,前景无限宽广,实际上4K分辨率面临和3D功能一样的困境,那就是没有成熟的产业链,只有设备,传输、片源、存储、录制都是问题,这样就严重限制了4K产品的应用,因此即便4K产品的价格下来了,是否就真的能收到很大的欢迎,目前来看还是一个很大的问题,陷入和3D一样的困境,也是有可能的。
龙遇浅滩 OLED技术惨遭搁置
OLED显示技术不同于3D和4K,其是一种新的显示技术,摒弃了背光的设置,是继等离子之后,液晶的又一大劲敌,其发展速度也不慢,前几年我们就可以用到AMOLED显示屏幕的手机了,如今也出现了大屏的OLED展示产品,其惊艳的效果的确使得液晶显示相形见绌,其还具有超薄,可弯曲,节能以及相应速度快等诸多优势,都是液晶显示技术无法企及的优势。
大屏OLED目前发货量还很小
但是其和等离子一样,面临寿命问题的困扰,等离子是烧屏的问题,OLED的问题其实也差不多,其蓝色材料的寿命明显要低于红绿两种材料,因此需要多蒸镀一层蓝色的材料,来提升产品的寿命,但是这样就会影响到产品的颜色表现,所以出现了两难的问题,并且OLED材料也较为的昂贵,其制作的成本难以降低,加上工艺复杂,也是的良品率迟迟不能提升,因此再发展了几年后,如今反而停滞了下来。
OLED屏幕可以实现曲面的效果
全文总结:
时代的列车轰轰地往前开,显示科技也从皮影戏发展到了OLED,我们谈到了这些科技曾经带给了我们什么,或者即将带给我们什么。显示科技曾经是一种娱乐,是科学家手中的古怪物体,到如今已经成为推动人类发展的重要技术,相信在未来,显示科技还是会如果流水一般,继续向前走去,我们也期待显示的世界,越来越精彩。