新浪科技讯 北京时间5月20日晚间消息,微软于美国东部时间5月20日8点在纽约召开新品发布会,推出Surface Pro 3平板电脑,采用12英寸屏幕,机身更加轻薄,售价799美元起。
此次发布会微软仅带来了一款新品Surface Pro 3,而呼声较高的Surface mini并没有发布。
新Surface采用3:2的12英寸屏幕,分辨率2160×1440,搭载Intel酷睿i7处理器(低配版采用i3/i5处理器),相比上代产品性能提升17%;采用4GB/8GB内存,64位Windows 8.1 Pro操作系统,256GB存储空间;并配有USB3.0接口,还拥有前置扩音器,声音效果提升了40%。
机身方面,Pro 3厚度仅9.1mm(上代产品13.46mm、iPad Air厚7.5mm),重量仅800g(MacBook Air重1.06kg,iPad Air重469g),这是目前为轻薄的Intel酷睿产品了;同时,微软将开始按键由屏幕下方移至屏幕右侧,微软解释的原因是因为在接入TypeCover时会被它所遮挡,不便于操作。
机身依然采用镁合金材质,同时kickstand支架被保留,但可以进行多次折叠。新的KickStand有一个“Canvas”模式,支架的开合角度可以达到150度。
微软对Surface Pro 3的触控笔也进行了改良,除增加了手感外,还支持原笔迹输入。此外,Surface Pen的顶部增加了一个按键,按下之后Surface Pro 3的屏幕会马上亮起,直接就可以开始书写;在相机状态下,双击Surface Pen顶部的按键即可将当前画面抓取到One Note应用中。
Surface Pro 3更注重了用户使用体验,比如:连接上键盘以后设备的整体长度小于膝盖,并且键盘展开时会有一些角度,提升了用户在腿上操作时的便利性。操控方面,新Surface除了提升按键手感外,还将触控板面积增大68%。可以看出,在细节方面,微软这次确实下了不少功夫。
Surface Pro 3可以算是目前微软所推出的三代平板电脑中,竞争力的一款机型了。而它的主要竞争对手并不是iPad、也不是安卓平板电脑,而是MacBook Air和超极本等轻薄型笔记本产品。
据悉,Surface Pro 3从明天开始接受预订,入门级Intel Core i3版售价为799美元,约合人民币5000元。目前,微软中国官方商城已经开始维护,预计新品很快将上线。