来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-22
OFweek 电子工程 网讯:中国移动的TD-LTE二期集采招标结果还真是“千呼万唤始出来、犹抱琵琶半遮面”。据了解,按接载频数统计:中兴份额占比34%;华为31%;爱立信与上海贝尔份额相同,均占9%;大唐6%;诺基亚8%;新邮通1.5%;普天1%;烽火0.5%。
慢着,这个份额并不是TD-LTE二期网络建设真正的份额结果,原因在于二期约26.6万个基站,68.6万载频的项目上,中国移动分成两个部分进行,在集团层面完成招标的只有40%,即10万个基站,其余60%,约16.6万个基站由各省份公司权衡各自市场格局、厂商报价、售后服务等多种因素,进行灵活的份额调整。
中移动TD-LTE二期集采份额
强者恒强,弱者恒弱
这样分配方式带来的直接影响就是强者恒强,弱者恒弱。中国移动继续加强了TD-SCDMA和TD-LTE一期网络的主流供应商的战略合作伙伴关系,进一步优化了TD-LTE网络供应商的结构。
据了解,中国移动在TD-LTE二期网络建设采用这种创新的分配模式主要是吸取了一期的经验,给予一线参与建设及运维、更熟悉供应商情况的省公司更大的话语权。各省公司根据上一期各厂家的供货能力,售后工程人员能力,售后服务水平,以及网规网优专家队伍的储备,产品商用水平、产品报价、现网建设进度及后期维护、现网网络质量等因素,调整了几家在一期建设中表现不是很理想的供应商的份额。
根据以往惯例,中国移动在每一期网络建设项目交付之后,都会有后评估,对各厂家的带货率、工程完工率,省公司满意度,厂商配合工程的及时性及反应速度,解决问题的响应时间,解决问题的彻底性等等,这些都是工程后评估的内容。
一期以后,中国移动经过对各厂家横向纵向的综合评比后,将华为中兴两个表现好的供应商份额进一步做了较大提升。其中,中兴份额较一期增加了8%,至34%,略超华为3个点。此前,华为与中兴在一期的份额均为26%。二期后,中华两家企业总份额提升至65%,根据中移40%和60%的这种分法,一旦稀释到整体份额里面,中兴华为强者恒强。