来源: 中关村在线
时间:2014-05-20
为何512MB的WP8.1很流畅
据微软在其MSDN博客中称,减少系统的内存占用是Windows Phone8.1的重点优化项目之一,其工程预算的30%都用于了优化系统中。微软称, 使用Windows 8.1 XAML编写的应用要比WP8 Silverlight应用快30%,同时也大大减少内存占用。
显然,以上提到的大部分支持“512MB的Windows Phone比1GB的安卓流畅”观点的用户都是基于Windows Phone8和以前的系统,而从微软的说明中可以看出,事实是,Windows Phone8.1在继续提升着系统的流畅度体验。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。