来源:OFweek电子工程网
时间:2014-05-19
海思Kirin 910T相比前代K3V2已经有所改善和提升,华为有理由采用这款 芯片 。
华为Ascend P7所采用的海思Kirin 910T四核处理器基于ARM Cortex-A9架构,主频提升至1.8GHz,内置的GPU图形处理器为Mali-450MP(与联发科八核处理器MT6592一致),从硬件规格上看,这枚处理器相比前代P6所搭载的K3V2有了不小的提升。此前,K3V2芯片因其较差的兼容性和性能表现而遭到了不少使用者的诟病,而此次P7搭载的Kirin 910T也让不少人产生了类似的担心。华为放着主流的高通骁龙800/801、联发科真八核不用,为何如此中意这枚海思Kirin 910T?Kirin 910T这次又是否妥善解决了前述的这些问题呢?闲话休提,我们这就拿P7这款手机来测试一下。
兼容性:没什么大问题
在兼容性方面,笔者安装了大量的应用进行测试,其中既包括QQ、微信、凤凰新闻客户端等比较常用的App,也包括了一些比较偏门的游戏等。从结果来看,这些应用都可以在P7上完美运行,这相比采用K3V2芯片的P6有了很大进步。
另一方面,笔者发现在P7自带的应用市场中几乎所有应用都经过了机器运行检测,这其中比较主流的软件则进行了人工检测,在每个应用的右下角标有检测员的名字和头像,从而保证软件能够很好地适配P7这款手机。这样看来,华为这回为了保证该机的软件兼容性也下了不少的功夫。软硬兼施,保证了P7不再重蹈P6的覆辙。
玩游戏:绝大部分能应付
单从跑分上看,海思Kirin 910T的表现与高通骁龙800机型还存在一定的差距,而和1.7GHz主频版本的联发科八核处理器非常接近。不过,跑分高低并不代表实际体验,笔者选择了《狂野飙车8》和《现代战争4》两款大型游戏进行了测试。
很令人惊喜的是,此前P6上恼人的游戏贴图错误问题在P7上已经不复存在,仅这一点,可玩性就得到了很大的提升。
从运行速度上看,在大部分场景中这两款游戏都是非常流畅的,仅在场景过大时会出现一定的卡顿现象。遗憾的是,《狂野飙车8》中部分场景的被简化了,例如完美氮气加速时模糊的效果不够明显。
既然在大型3D游戏中已经很少卡顿和错误,那么如植物大战僵尸、保卫萝卜这种比较轻量级的应用更是无需我们担心了。
从很多对比的文章中,我们很清楚的知道,海思Kirin 910T并不是性能表现强的,但从游戏测试中我们看出,这枚芯片足够我们的使用需要,而且在游戏兼容性上也有了大幅的改善,对于性能的担忧基本可以被我们抛到脑后了。