• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

小米推小米平板:7.9英寸视网膜屏 1499元起

来源:新浪手机
时间:2014-05-16

分享至:
    5月15日下午消息,小米在北京举办新品发布会,发布了旗下首款平板——小米平板,它搭载了7.9英寸2048×1536分辨率视网膜屏幕、Tegra K1四核处理器、2GB内存、16/64GB储存空间,售价1499/1699元,六月初公测。
小米平板

  在经历多次传言后,小米平板今日终现身。其外壳采用了高光喷漆材质,并具备防指纹技术,共有白黄青蓝粉黑六种配色。从照片上可以看出电源键及音量键集中在机身右侧上方,左侧上方有一个卡槽,背面底部采用了双喇叭设计。其机身三围是202.1mm长,135.4mm宽,薄8.5mm,重360g。

  屏幕方面,小米平板搭载了夏普/友达产7.9英寸2048×1536分辨率视网膜屏幕,外覆康宁大猩猩三代玻璃,PPI达326,与iPad mini with Retina同样尺寸、同样分辨率。

  硬件方面,小米平板是首款搭载英伟达Tegra K1的产品,Tegra K1在今年CES2014展会上发布,拥有192颗图形处理核心,CPU方面有两个版本,小米平板使用的是基于A15架构四核2.2GHz主频版本。存储选择方面有2GB内存+16GB/64GB存储空间可选,还支持128G TF卡外置存储。小米官方称,安兔兔跑分达41000以上。

  拍照方面,小米平板使用了索尼800万像素堆栈式相机+500万前置OV相机的组合,两者均为F2.0光圈,其中前置摄像头支持80度广角拍照。

  小米平板采用802.11ac 2×2天线,内置了6700毫安时LG/ATL产锂离子聚合物电池,待机据官方称长达1200小时,可支持80小时音乐或24小时阅读或16小时视频播放。小米平板支持9V 1A和5V 2A快速充电。

  在小米平板发布之前,小米就推出了专为平板设计的MIUI系统,2月28日就已经适配Nexus7 II版,目前已经更新34个版本,如今在小米平板上面已经适配。目前,小米平板已适配100款应用+400款游戏,年底会有1000款应用+1000款游戏。

  小米平板按存储空间16/64GB分为两个版本,其中16GB版本售1499元,64GB版本售1699元,六月初公测。

  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻