• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

打造通往全球的“快速通道”

来源:EEWORLD
时间:2014-05-16

分享至:

    美高通公司参考设计及无线创新峰会在深圳召开 。

    5月15日,美国高通技术公司(以下简称“QTI”)在深圳召开美国高通公司参考设计及无线创新峰会。大会吸引了超过1500名来自中国和海外的软件开发商、硬件元器件提供商、智能手机厂商代表、以及媒体和分析师出席。与会方热议的话题包括:中国品牌在4G时代的蓬勃发展、差异化优势如何体现、中国厂商海外业务拓展的机遇等等。通过对大会的观察,人们不难发现,QTI正在悉心倾听中国无线产业的需求——提供多模连接解决方案,通过高通骁龙™处理器提供跨智能手机层级的出众用户体验,以及丰富全面的参考设计项目以满足终端厂商实现快速设计和开发的许多核心需求。
大会宣布的一些数据令人印象深刻:截至目前,已有超过425款基于美国高通公司参考设计(QRD)的商用终端在21个国家推出;超过40家OEM厂商和独立设计公司已经正式推出了QRD商用终端。QRD计划继续拓展规模,已经覆盖骁龙处理器系列中从入门级到中高端的众多芯片组,并支持Android和Windows Phone 8.1。此外,QTI的Qualcomm全球支持计划(Qualcomm Global Pass)旨在支持参与QRD项目的ODM、OEM、运营商和分销商加速终端的商用化进程、降低商用化相关费用、拓展市场机遇并实现更灵活的存货管理。Qualcomm全球支持计划包含区域软件包,以及符合许多区域运营商要求的调制解调器配置和测试等。

助力中国品牌“快速4G”
    这已经是QTI在深圳举办的第五届参考设计及合作伙伴峰会,今年与往年又有不同,正值中国3G/4G多模进入开局之年。

    作为LTE技术的行业领袖,QTI已经推出第四代LTE/3G多模解决方案,在极为关键的载波聚合、容量负载和功耗效率等创新功能方面,均于行业其他厂商。QRD是业界首个支持多模LTE的商用参考设计。目前多个QRD平台支持所有2G/3G/4G制式,支持双卡双待及双卡双通。包括ODM、OEM、运营商、分销商在内的合作伙伴可以轻松地推出满足不同运营商需求的4G多模智能手机。既往地看, QRD助力多个合作伙伴赶上了4G浪潮的“头班车”;未来,更多、更新的面向4G终端的QRD方案正在/即将推出。

    去年年底,QTI推出骁龙410处理器,并同时宣布其参考设计版本。这款集 “4G LTE/3G多模”、“64位CPU”等众多技术于一身的骁龙新品,集成了很多专为满足中国客户需求的特性,比如同时支持双SIM卡和三SIM卡,支持主要的卫星导航系统,包括GPS、格洛纳斯(GLONASS)和中国的北斗系统;支持所有主流操作系统,包括Android、Windows Phone和Firefox操作系统;而且重要的是骁龙410面向千元档4G智能手机。

    今年MWC期间,高通公司又宣布新增骁龙610和615芯片组。骁龙615芯片组是移动行业首批集成了速度高达150Mbps的4G LTE世界模调制解调器、QTI的Qualcomm RF360™、以及64位八核CPU的商用移动处理器。而骁龙 610芯片组则采用与骁龙615同样的4G LTE解决方案,以及64位四核CPU。这两款全新芯片组集成第三代LTE调制解调器,支持Category 4的数据速率,满足包括LTE-Broadcast和LTE双卡双通(DSDA)等新要求。而骁龙610和615芯片组的QRD版本预计将在2014年第四季度上市。

助力中国品牌“走向全球”
    伴随智能手机需求在全球的高速增长,QTI与中国制造商紧密合作,通过提供产品、工具和支持,来帮助他们抓住全球智能手机行业所蕴含的机遇。例如,QRD的部分关键优势在于定制的灵活性以及易于拓展以满足国际化机遇。QRD项目拥有的广泛的参考设计产品组合,以及覆盖广大硬件元器件和软件应用的生态系统为OEM提供了打造满足区域市场要求和消费者需求的出色基础。此外,QTI 还推出了Qualcomm全球支持计划以支持ODM、OEM、运营商和分销商加速终端商用化、拓展市场机遇并实现更灵活的存货管理,从而在全球区域推出终端产品。Qualcomm全球支持计划包含区域软件包、符合许多区域运营商要求的调制解调器配置、测试和准入等。

    4G为中国制造商创造了全新的创新领域和机遇。从技术细节角度,LTE FDD和LTE TDD作为全球统一标准的两种模式,其通用性将帮助OEM更快捷地打造满足全球市场需求4G手机。骁龙处理器的多频和世界模特性可以说让客户面向广阔的全球机遇更加“得心应手”。以为骁龙处理器而设计的Qualcomm RF360™前端解决方案为例,它支持全球所有2G/3G/4G蜂窝技术及频段组合,同时降低功耗和改善天线性能。多模芯片组对于整个行业和消费者的意义不言而喻,首先OEM厂商可以用一个平台打造一款设计,便可满足不同地区运营商的要求,从而降低终端开发成本,更好地管理库存,实现更优的成本架构。而对于消费者,多模终端意味着无缝的全球漫游和随时随地的高速联网体验。

    从骁龙410处理器开始,QRD平台支持Qualcomm RF360™ 前端解决方案(包括骁龙610和骁龙615处理器)。Qualcomm RF360™前端解决方案能够支持OEM厂商推出可覆盖全球各种频段及制式的单一的5模全球LTE SKU,这也是当今竞争激烈的手机市场的要求。

助力生态系统“创新繁荣”
    中国已经成为全球智能手机的一个重要的生产、创新和研发基地。QTI正在与中国的许多企业紧密合作,支持打造一个强大和繁荣的生态系统,这对于中国无线的可持续发展至关重要。

    本次峰会云集了60多家硬件和软件生态系统厂商,包括阿里巴巴、百度、腾讯、搜狐、索尼、SK海力士、OmniVision等等。硬件元器件供应商和软件解决方案供应商展示了他们利用QRD计划简化并加速智能手机开发的成果。大会期间,高通公司和搜狐公司联合演示了基于LTE TDD网络的LTE Broadcast(LTE广播)业务,实现高效视频压缩(HEVC)和基于HTTP的动态自适应流(Dynamic Adaptive Streaming)。LTE 广播旨在通过LTE网络的使用,面向大量移动用户同步实现相同内容和服务的有效传输。LTE广播极大地受益于其灵活的“一对多”传输技术和LTE网络和终端的集成所带来的卓越的经济效应。

    此外,QRD也从支持Android扩展至Windows Phone操作系统领域。2014年2月,微软公司宣布与QTI合作,利用QRD平台帮助合作伙伴快速推出Windows Phone手机。微软公司新近支持QTI的骁龙200和400处理器,可选择支持不同的主流蜂窝技术,包括LTE(TDD和FDD)、HSPA+、EVDO和TD-SCDMA。Windows Phone同时支持软键和双SIM卡。大会上,微软大中华区副总裁兼消费渠道事业部总经理张永利宣布了新增两家Windows Phone合作伙伴BLU(拉丁美洲的移动品牌之一)和天语,展现了Windows Phone全球生态系统发展的蓬勃动力。龙旗CEO邓华则透露龙旗基于QRD的Windows Phone产品将推出4寸和5寸屏版本。

    此外,优思通信总裁顾新惠还上台展示了双SIM卡LTE终端i138,这也是首批支持双SIM卡的QRD商用LTE终端之一。

展示创新产品和技术
    峰会期间,QTI展示了LTE双SIM卡、Qualcomm Quick Charge™2.0技术、4K超高清等先进功能,以及包括Qualcomm Snapdragon™ Pic+、UBiFocus和 Touch to Track在内的一系列摄像功能,与包括骁龙语音唤醒、Snapdragon Voice+和具有5.1环绕立体声的 Snapdragon™ Audio解决方案,其中很多功能已经被整个骁龙产品线所支持,包括参考设计产品,可帮助合作伙伴迅速实现差异化竞争。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 元器件供应商 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购

更多新闻