来源: 腾讯家电
时间:2014-05-14
智能电视的迅速发展同时也带热了电视盒市场,让存量巨大的老电视焕发了第二春。电视盒是个由来已久的产品,各种收看有线电视的广电机顶盒也是电视盒的一种,但互联网资源的接入才让人们真正关注起这种外接的小盒子。广电机顶盒的长期存在让人们误以为外接电视盒是一种可以被接受的使用场景,但实际上,互联网机顶盒从出现的天就开始就在慢慢消亡。
电视盒本身就是过渡产品
电视盒存在的原因在于智能电视的出现,存量巨大的老电视不可能在短时间内全部升级为智能电视,而这些老电视的用户又希望也在电视上使用到互联网资源,能够满足这一需求的互联网电视盒就应运而生了,大多都是采用HDMI接口和电视连接,还有一些产品兼顾更老一些的电视,采用色差分量或者AV复合视频接口和电视进行连接。
从产品形态上讲,如果智能电视逐渐成为主流,电视盒就会逐渐消失,因为届时其存在的必要性就没有了。中国电子商会副秘书长陆刃波(微博)在评价电视盒的时候曾表示:该类产品用处不大,长期看,都会被整合到电视机中去,机顶盒没有技术含量,只是一个工具。
据奥维咨询数据显示,2013年智能电视的渗透率已经达到了51%,预计2015年渗透率可达85%,而到2020年将达到93%,电视盒作为过渡产品的必要性会越来越小,即便没有任何外力作用电视盒也会慢慢消亡。康佳集团总裁刘凤喜曾表示,康佳将停止开发非智能电视, 实际上这也是整个电视行业的一个趋势,只是行动早晚的问题,就连一直在这方面比较保守的索尼电视2014年都已经开始全面智能化转型,更何况其他相对比较激进的电视厂商呢?
模块化电视加速电视盒消亡
电视盒的存在,一方面是为了让老电视可以拥抱互联网, 而另外一方面,也是在智能电视的使用体验迟迟提升不上去和升级成本过高造成的。
对于用户而言,购买智能电视和购买电视盒,在所谓智能化的体验上没有太大的差别,因此对大家升级智能电视的推动力不足。另外一方面,智能电视对CPU、GPU等硬件配置依赖度较高,为了获得使用体验的提升,往往需要伴随着大规模升级,换一台电视要数千元,而换一个电视盒只需要几百元,面对这样巨大的价格差异,电视盒也成为了电视触网的优先选择。
这本是一直以来的一个状态,但是模块化电视的出现打破了这一平衡。三星是早推出电视可升级概念的厂商,其升级套件名为Evolution Kit,而真正将模块化电视推向大众用户的则是联想和海尔。
三星Evolution Kit升级套件内置一颗四核处理器,整合的界面为2013年三星智能电视的界面,会对语音控制、手势控制、面部识别、Smart View智能浏览、HEVC解码、网页内容画质提升等方面进行升级,三星推出的Evolution Kit则是整合了2014年三星智能电视的界面,还加入了对4K的支持。
联想目前只有S9系列的电视支持升级,升级卡中搭载性能强悍的NVIDIA K1处理器,当把联想智能电视升级卡插到智能电视S9上之后,电视界面会多出单独的一屏,该屏显示的是各种大型游戏,有消息称联想从今年下半年起,全线智能电视均将陆续调整为可升级的产品。海尔的模块化电视采用标准OSIF接口,具有多种升级模块可选,每个模块接口以及所侧重的功能会有差别,插入相应的模块,电视便具备的相应的功能,如面部识别、手势控制、体感游戏等。
升级模块简单来说就是把电视盒做得更小、和电视连接更方便,但其真正优势在于升级后的系统软硬件可以实现一体化,不需要像电视盒一样两个遥控器换来换去,想使用电视盒还得切换电视的信号源。虽说目前模块化电视还处于相当初级的发展阶段,但是这样产品的出现,无疑将加速电视盒的消亡。
盒子不是的存在形态
一提到电视盒,多数人都会想到方方正正的外观,但为了寻求更好的发展,电视盒早就不以单一形态而存在,具体来说,目前电视盒存在形式有几种,除了传统电视盒,还有电视棒、安卓游戏机、安卓微投影、安卓摄像头、安卓路由器等。
传统电视盒自不必说,型号众多,除了一些大品牌的盒子,还有不少山寨产品。电视棒则以谷歌(微博)Chromecast为首,这样的电视棒本身没有系统,但可以通过手机来搜索视频并将其推送到电视棒上来,对于一些小厂商来说,这一方案由于本身没有系统,省去了视频版权的烦恼,因此在国内极受追捧。另外,还有诸如华为芒果派这样内置安卓系统却仍做成电视棒外形的产品。
安卓游戏机在国外以OUYA为代表,在国内TCL、中兴、华为等都推出了安卓游戏机,侧重游戏功能,同时兼备收看网络视频功能,是电视盒的另外一种存在形态。以TCL的T方游戏机为例,配备了四核处理器以及16GB机身存储空间,内存为2G双通道的DDR3,搭载有Android 4.2.2系统,软硬件方面与普通电视盒无二,但既然定位游戏机,自然有不同之处,TCL与ATET、Gameloft结成了战略联盟,号称拥有包括《现代战争4》、《GT2赛车》、《奇趣动物园》、《战争世界》等百余款大型、高清电视游戏。
安卓微投影是将电视盒和微投影结合的产品,也可以理解成为微投影装上了安卓系统,这样不需要其他设备,本身就可以搜索网络视频并进行播放,既可以在室内使用,也可以在户外使用。如三浦X8就是这样一款内置安卓系统和电池模块的无线微投影,其机身轻薄,厚度仅为1.3cm;功耗小于5W,因此没有内置风扇,可实现超静音运转;采用德州仪器DLP LED光头,亮度可达1000LM,分辨率854x480,可投射出100寸的画面;预装安卓4.0系统,不仅自身可以搜索网络视频,还支持手机或平板投屏操作;内置3000mAh电池,既能给自身供电,外出的时候还可以给手机供电;此外其机身上部就相当于一个触控板,不外接鼠标也能操作。海尔统帅iSee mini也是类似的产品。
安卓摄像头也可以理解为带摄像头的电视盒,和普通安卓盒子相比,增加了摄像头,摆放位置会有变化,在使用电视版QQ等视频通话应用的时候更加方便。家联网出品的F1电视盒就是这样思路的产品,此前TP-Link也曾推出过一款名为TP大眼睛的电视盒,采用的同样是电视盒和摄像头结合的设计方式,但相比之下,家联网这款产品要小巧得多,将其架在电视上不会显得太突出。
智能路由多采用的是OpenWrt系统,但也有厂商将无所不能的安卓系统安装到路由器上来,比如曾在CES2014上展示的华为Memo就是一款安卓路由器,基于安卓系统的优势就是开发和安装应用更加方便,而且具备获取互联网视频等资源的功能,因此华为Memo比普通的智能路由还多了HDMI接口。
正是由于安卓系统的开放性,让安卓电视盒并不会以的形态存在,各家厂商基于不同的思考设计和制作出了五花八门的“电视盒”,这样的多形态也在一定程度上让电视盒被分化了。
总结
电视盒这样一个为过渡而生的产品从诞生的那一刻开始,就注定会逐渐消亡,模块化电视和各种不同形态的安卓设备的出现更是加速了电视盒的消亡,当然,你把这种消亡理解成一种进化也说得通。所谓智能,根本上的目的是让用户使用得更加便捷、有更好的体验,任何存在形态都应为这一目标服务,为了智能而智能的产品才会真的消亡。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。