• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

5月13日冷暖双闪有差别 iPhone5s与HTC M8拍照对比预计将于5月中旬正式发布。 (1)

来源: 太平洋电脑网
时间:2014-05-14

分享至:
    自从2013年9月iPhone 5s发布以来,手机摄像头瞬间流行双闪光灯的设计,许多手机厂商都会为自己的产品配备双闪光灯。值得一提的是,配备双闪光灯也有区别,一种是纯粹的两 颗LED闪光灯,另一种是配备冷暖两种色温的LED闪光灯。我们搜集了iPhone 5s、HTC M8、中兴星星1号三款配备冷暖双闪的手机,揭秘冷暖双闪对拍照的微妙影响,下面请看详细内容。

  三款手机摄像头参数对比

  iPhone 5s配备800万像素BSI索尼摄像头,F/2.2光圈,2颗LED冷暖色温闪光灯,整机售价约5288元。HTC M8的摄像头像素总数只有400万左右,光圈为F/2.0,三台手机中M8的闪光灯体积是的。有人会认为把中兴星星1号加入对比并不合理,笔者实 属无奈,因为很难从大陆手机厂商中再找出符合条件的其他手机来对比。面对5000元级别的旗舰手机,售价仅1399元的星星1号虽然不公平,但是也希望大 家理解。

三款手机摄像头参数对比
手机型号iPhone 5sHTC M8星星1号
摄像头像素800万400万800万
光圈F/2.2F/2.0F/2.0
闪光灯数量2个
闪光灯类型LED 冷暖双色温
手机售价5288元5299元1399元

  iPhone 5s/HTC M8/星星1号闪光灯对比

  首先,我们这三款手机的闪光灯大小做了一个排序,如下图。冷暖双闪小的是星星1号,iPhone 5s稍大一点,的应属HTC M8。

  三款手机中,iPhone 5s和星星1号的摄像头和闪光灯都位于手机背面左上角。HTC M8配备了3D功能的双摄像头,闪光灯位于背部偏左上方的位置。

  不管从各个角度来看,冷暖双闪光灯的直接特征就是两颗闪光灯的颜色不一致,上方的一颗是白色的,对应冷色温;下方的那颗是橙色的,对应暖色温。

  下面来仔细看一下这三款手机的闪光灯,可以发现,iPhone 5s的闪光灯外部还做了一层雾化(看上去有点模糊的就是雾化啦),一定程度上起到一定的柔光罩效果,有效减弱LED闪光时产生的大量直射光线,是三款手机中工艺好的。

  而HTC M8的特点就是闪光灯体积,就是说闪光功率也,并且外部也有一层透明的环形柔光罩。而星星1号相比起来就只有冷暖双闪和简单的透明玻璃了。

  接下来我们看看三款手机和OPPO Find 7对比,大家发现了什么?没错,OPPO Find 7也配备了双闪光灯,但是两颗LED闪光灯的颜色都为同一色调,所以和这三款手机的冷暖色调双闪是不同的。

  至于摄像头体积方面,从背面看上去HTC M8表现的比较抢眼,毕竟两颗摄像头,并且采用了超级像素处理技术,使得仅有400万像素的相机也能拍出高质量的弱光照片,这是其他两款手机都无法与之相比的。

  而从整体拍照体验来看,综合考虑拍照速度、易用性、设置选项以及终效果,iPhone 5s依然占有压倒性的优势,这方面我们在本文第三页的样张对比中详细说明,接下来看看冷暖双闪光灯的工作原理和优缺点。

  冷暖双闪光灯相比单闪的好处

  大家都知道,手机拍摄黑暗环境下的景物,无论光圈和传 感器像素尺寸做得多么大,都不能得到理想的足够亮度的照片。因此闪光灯的作用是必不可少的,闪光灯是增加摄像头拍摄时曝光量的重要方法。而目前手机上面的 闪光灯,主要分为氙气灯与LED灯两种,除了极少数像诺基亚1020等配备氙气灯,LED闪光灯由于功耗较低,且体积较少符合手机变薄的趋势,在手机上面 广泛应用。但是由于传统白色LED闪光灯只会模仿阳光的颜色来提供光线,但这在室内或是人造光源下会导致颜色不准确,导致偏蓝、偏冷等问题。

  和指纹识别一样,双色温LED闪光灯虽然自iPhone 5s用上后重新受到重视,其实之前就已经有包括摩托罗拉、诺基亚、HTC等多种机型都用过这种闪光灯。引用苹果iPhone 5s发布时的介绍,“iPhone5S带有双LED补光灯,而且两个补光灯能提供不同的色温,一个是冷色,一个是暖色,可以根据不同环境自行调节。”所以 我们以iPhone 5s的双色温LED闪光灯为例作进一步说明。

  苹果将这两个闪光灯称为TrueTone闪光灯,由两个不同色温的LED闪光灯组成的,LED的光谱较窄,所以会导致奇怪的显色性。只要用过一般单闪光 灯的手机拍摄室内或暗光环境时,你一定会对照片时而黄、时而白、时而蓝感到非常抓狂。一般单闪光灯是白LED闪光灯,跟氙气闪光灯比起来,会有一种蓝色的 冷色调。解决办法是添加另一个色温,混合两个闪光灯,获得跟拍摄场景吻合的理想色温。

  因此iPhone 5S上的双色温闪光灯一个是琥珀色的,一个是白色的,它们可以提供两种色调的光,从而使背景光线和前景光线达到平衡。5S的双补光灯可提供众多不同的补光 模式,创造1000种不同的色温。这将使得补光模式下拍摄的照片颜色更加自然准确。举个例子,假如白炽灯下室内环境的色温是2500

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻