时代真的在改变,尤其是发生在索尼这样的国际品牌身上。一年前,Xperia Z的5英寸屏幕还属于索尼手机中的,如今这个尺寸只能算just so so,而5英寸以下可单手舒适操作的,也只剩下Xperia M2等屈指可数的机型。要说价格实惠,2399元的Xperia M2确实符合许多追求平价大牌的手机用户。你说国际品牌的中端机都是坑?索尼信誓旦旦地保证,咱家的机器都是四核标配,硬件毫不落伍还不赶紧买买买。
中端机型全面四核
从体型上看,Xperia M2是一台大小非常适中的手机。虽然边框依然比较宽,但由于是4.8英寸(960×540像素)的屏幕,尺寸控制在了 139.65mm×71.14mm×8.64mm的水平上,因此单手操作无压力。塑料机身的质感较为一般,不过还是配备了索尼惯有的挂绳孔。
无论你如何在意索尼之前的泛白屏,但今年的Xperia确实已经洗心革面了。Xperia M2的分辨率不高,所以肯定不如720p甚至1080p那么精细,而且也没有索尼引以为傲的BRAVIA显示技术撑腰。不过它的色彩及可视角度都非常优 秀,甚至比Xperia Z1还要浓郁。但要论阳光下的显示效果,Xperia M2就极其有限,由于没有黑曜石面板及全贴合工艺,Xperia M2的反光问题还是比较严重的。
在索尼的平价机型中,双卡双待也成为它们的标配。Xperia M2支持WCDMA与TD-SCDMA两种3G网络,并且在插入一张SIM卡后Xperia M2也只会显示该SIM卡的信号,对于强迫症患者来说是个福音。而且Xperia M2配备的并非抽屉式双卡双待卡槽,是采用直插式设计,插拔SIM卡也非常方便快捷。
另外索尼的所有机型也已全面普及四核处理器,这让那些讲究配置的玩家们无可挑剔,索尼已彻底告别过去“硬件落伍”的帽子,而走上军备竞赛前沿的道 路。基于2399元的平价位,Xperia M2的处理器为高通MSM8226四核1.2GHz并搭配1GB内存,无论是8GB容量(可用5GB)还是microSD可扩展(32GB),都只为 了尽可能压低制造成本,同时提供给用户自主扩容的余地。
不比硬件强调优化
虽然硬件并不突出,但Android系统发展至今再结合厂商自己的优化,Xperia M2的流畅性依然令人满意。排除小概率且短暂的“走神”现象,Xperia M2的运行速度与自家旗舰机的差距远没有配置参数来得悬殊。这也让Xperia M2的工作效率有所保证,且各方面功能都有稳重的表现。
以拍照为例,Xperia M2拥有800万像素Exmor RS积层式传感器与F2.4镜头,这个组合算是目前手机的基本配。实际效果下虽然感光度与成像速度欠奉,但还是能够保持丰富的色彩与画面层次。相比 Xperia Z Ultra那颗被人诟病的800万摄像头,Xperia M2的画质表现更为稳定,特别是弱光环境下Xperia M2在抑制噪点的同时还能保证一定的细节,因此不会产生Xperia Z Ultra那般严重的油画效应。另外Xperia M2也可以通过下载相机插件,获得背景虚化、创意GIF拍摄等功能,与高端机在拍摄选择上也没有太大区别。
同时得益于较低功耗的处理器与屏幕,2300毫安时电池也足以支撑Xperia M2一天的使用。配合索尼的STAMINA电源模式可以获得相当长的待机续航时间,偶尔拍个照、聊个微信两天待机下来也有近40%多的电量,完全不需要操 心一天一充或两天一充的问题,耐力可谓非常持久。
总结:中端平价优等生
双卡双待、较佳的续航与还算稳重的性能表现,索尼在中端机上也越发用心。虽然为了将价格压低至2399元,Xperia M2的配置并不出众,但应付日常操作已经绰绰有余。Xperia M2在保证实用性的同时,凭借额头上的“索尼”金字品牌也满足了那些渴望大牌平价的用户,重要的是随着Xperia M2的发布,标志着索尼全系列机型都已普及四核处理器,彻底告别双核时代。当然2399元的价格还有不少下调空间,兴许你多喊几声“索尼大法好”,没过几 天它就杀价了也说不定。