来源: 驱动之家
时间:2014-05-14
使用这款应用需要你的PC支持网络唤醒(Wake on LAN),只需在应用中添加PC的MAC地址、IP地址、端口号即可完成。使用时,对Cortana说出“Cortana wake PC名称”就可以开启这台PC。
目前VoiceWake只有Lite版本用作技术演示,本周晚些时候将会有完整版推出(付费无广告版),它将包括更多其他功能,如下:
— 基于地点的唤醒,比如告诉Cortana当你到达家门口时启动PC;
— 计划唤醒任务,比如告诉Cortana具体某个时间点启动PC(但由于平台限制,计划唤醒时间不是特别精确,一般会在用户指定时间的15分钟左右开启)。